シェア43%を獲得し7度目の部門トップを達成
エネルギーマネジメントおよびオートメーションのグローバルスペシャリストであるシュナイダーエレクトリック株式会社(代表:松崎耕介、本社:東京都港区)は、このたび、株式会社BCNが主催する「BCN AWARD 2016」(1月15日発表)のUPS(無停電電源装置)部門を受賞しました。これは、2009年のUPS部門開設以来、シュナイダーエレクトリックの前身である株式会社エーピーシー・ジャパン時代を含め、7度目の受賞です。
UPSは、突然の停電や雷などの電源障害時に、PCやストレージ、ネットワーク機器に一定時間電力を供給する機器です。シュナイダーエレクトリックの提供する「APC by Schneider Electric」ブランドは、UPSのリーディングブランドとして、法人・個人問わず、安定した電力環境を提供しています。市場のニーズを踏まえた信頼性の高い製品の開発より、これからも皆様にご活用いただける製品を提供してまいります。
◆シュナイダーエレクトリックの「APC by Schneider Electric」ブランドの主なUPSご紹介◆
◆新製品 BGE50ML-JP
2015年に発売した最新のUPS「ネットワークバッテリバックアップ+モバイル電源パック:BGE50ML-JP」は、在宅時は「ネットワーク機器向けのUPS」として、家庭のネットワーク機器を使わない外出時にはUPSのバッテリー部分を取り外し「モバイル機器のバッテリー」として使用できる、世界で初となる「モバイルバッテリー機能付きネットワーク機器向けUPS」です。 |
|
◆SOHOや一般コンシューマーに人気のAPC RS シリーズ
個人でも手軽に導入できるPC やNAS のデータ保護などに適したUPSです。落雷による家電製品などの破損からも保護できるほか、バンドルされている専用UPS電源管理ソフトウェアにより、長時間の停電またはコンピューターの電源トラブルが発生した場合にシステムを安全にシャットダウンして、データが破壊されることを回避します。 |
|
◆もっとも普及しているフラグシップ製品 Smart-UPS シリーズ
Smart-UPS シリーズは、高い実績を誇るサーバー、ストレージおよび、ネットワーク機器向けのUPSです。豊富なラインナップで、さまざまな負荷レベルや用途に対応可能です。省エネグリーンモードで、電流ロスや発熱を抑え、電力コストとCO2排出量を削減します。 |
BCN AWARDについて
「BCN AWARD」は、全国の主要な家電量販店、パソコン専門店、ネットショップの実売データを集計するBCNが、そのデータをもとに年間(1月1日~12月31日)販売台数累計第1位のメーカーを表彰する制度です。「BCN AWARD 2016」の集計対象は、22社/2,464店舗です(※)。受賞社の決定にあたっては、5名の有識者からなる認証委員会を設置し、委員会の認証を経る公正な評価システムを導入しています。http://www.bcn.co.jp/press/press.html?no=311