APC PowerChute Network Shutdown v4.1 for VMware
この費用効果の高いソリューションにより、仮想 IT アーキテクチャーの保護が容易になります。 PowerChute はネットワークを通じて APC UPS と通信し、IT 環境を電力障害の途絶や長時間に渡る停電から守ります。 VMware HA Clusters と組み合わせると、PowerChute は仮想マシンの移行を開始し、最大の稼働時間を確保したあと、仮想マシンとホストを安全にシャットダウンしていきます。
ハイライト
- 使いやすい Web インターフェースにより、いつどのようにシャットダウンするかを簡単に選択できます。モニタリングとアラーム用のプラグインもあります。
- APC UPS Network Management Card を使用して、物理環境と仮想IT環境を保護し、ネットワークベースで、サーバーとマシンのシャットダウンができます。さらにシングル、冗長、アドバンスド冗長、並列UPS 構成に対応しています。
- 長時間停電など危機的な出来事に備えて、、ダウンタイムを減らしデータの安全性を確保
StruxureWare™ データセンター運用のための VMware vSphere™ の統合
APC VMware vSphere Integration for StruxureWare Data Center Operatio により、IT レイヤーからの情報が物理インフラのレイヤーと組み合わされ、より効率的で信頼性のあるデータセンターオペレーションが可能になります。 また、データセンターマネージャーは自動的に仮想マシンをひとつのホストサーバーから他のサーバーへ移行することができるようになります。
ハイライト
- 物理インフラの危機状態を招く事態に対して自動対応が可能となり、稼働時間を確保
- 物理デバイスが故障した場合、ビジネスの重要なアプリケーションに悪影響を及ぼす恐れのある状況をプレビューし特定
- 自動フェイルオーバーでダウンタイムをなくし、ビジネスの継続性を確保しデータ損失を防ぐ
- 電力、冷却、セキュリティ、VMware vSphere からの環境データなどすべての IT 環境を監視し、インフラを危険な状態にする可能性のある出来事に対して通知