EcoStruxure 微型数据中心 R 系列非常适合灰尘、水分、温度和暴露变化剧烈的恶劣、不受控制的环境。
R 系列微型数据中心的应用领域是什么?
R 系列专为仓库、工厂车间、工厂和其他严苛场所等恶劣环境而设计。它们采用密封机壳、主动冷却选件以及增强的安全性和过滤功能。
非常适合具有以下问题的环境:
大量灰尘问题
大量水分问题
剧烈温度变化
低噪音问题
What’s New?
Boost resiliency at the industrial edge.
Coming soon! It’s everything you already love about EcoStruxure Micro Data Center, built tough for industrial environments
IP & NEMA rated models
Coming soon! Six new sizes - 16U, 24U & 42U (x4) – with IP54+ and NEMA12 ratings can go in harsh indoor environments without climate control, like factory floors and dirty warehouses. Ideal for IT/OT convergence, networking or 1-2 servers.