Компанія Schneider Electric оголосила про розширення лінійки високоефективних масштабованих джерел безперебійного живлення Symmetra MW моделями потужністю 800 і 1000 кВт, виконаних за модульною відмовостійкою технологією. Ці ДБЖ призначені для забезпечення безперебійного енергопостачання великих ЦОДів, лікувальних установ та інших відповідальних об'єктів з підвищеними вимогами до продуктивності і якості електроживлення.
У сімействі джерел безперебійного живлення Symmetra серії MW представлені пристрої потужністю від 400 до 1600 кВт. Для подальшого нарощування потужності є можливість паралельного підключення декількох ДБЖ. Основними перевагами ДБЖ Symmetra MW є модульна конструкція, високий рівень експлуатаційної готовності, масштабування, відмовостійкість і низька вартість утримання. Оновлену лінійку Symmetra MW відрізняють найпередовіші характеристики, такі як високий ККД, продуманий дизайн, компактність і підвищена ефективність.
Серед основних нововведень слід відзначити збільшення числа моделей з вбудованим електронним байпасом: тепер він входить в комплектацію ДБЖ Symmetra MW потужністю 800 і 1000 кВт. Завдяки цьому перевантажувальна здатність пристроїв постійно становить 110% номінального струм.
У зв'язку з включенням електронного байпаса до складу вбудованих компонентів ДБЖ, змінилося їх розташування всередині силового модуля. Зокрема, секція введення-виведення I/O тепер розташовується праворуч.
В цілому новий дизайн дозволив зробити пристрої ще компактнішими: площа, яку займає ДБЖ, стала на 23% менша. Більш того, в новому рішенні знижена кількість автоматів захисту і вартість панелі механічного байпаса більш ніж на 25%.
Також були оновлені прошивки для всіх моделей Symmetra серії MW: в результаті з'явився енергозберігаючий режим Efficiency Booster Mode (EBM), особливо корисний для 2N-конфігурацій. Він дозволяє при малих навантаженнях на ДБЖ автоматично відключати секції з силовими модулями, підвищуючи тим самим рівень навантаження на решту модулів. Таким чином, навіть при надзвичайно малих рівнях навантаження, ККД пристрою гарантовано становить не менше 96%. Завдяки цьому знижуються операційні витрати без будь-якого ризику для відповідальних навантажень.