- Можливість поетапних інвестицій в ДБЖ відповідно до зростання потужності навантаження
- Запатентована технологія 4-рівневого інвертора, що підвищує надійність і ефективність
- Можливість зручного вибору режимів роботи з різною ефективністю
Компанія Schneider Electric, світовий експерт з енергоменеджменту та автоматизації, повідомляє про розширення лінійки ДБЖ серії Galaxy V моделями Galaxy VX потужністю 1000, 1250 та 1500кВт.
Galaxy VX – це високоефективне рішення для безперебійного живлення, яке з легкістю масштабується, призначене як для великих дата-центрів, так і для промислового застосування. Використання унікальних передових запатентованих рішень – 4-х рівневого інвертора і режиму економії електроенергії ECOnversion, – дозволяє знизити операційні витрати і задовольнити суворим вимогам бізнесу. Побудова відмовостійких систем з резервуванням N + 1 можливо на базі вбудованого резервування, розширення потужності можливо як в межах 1500Квт (з кроком 250кВт), так і вище – шляхом паралельного підключення декількох систем.
Ключовою перевагою всіх ДБЖ лінійки Galaxy V є готовність до несприятливих умов: це і найширший діапазон вхідної напруги (до 600В), і довготривала робота зі збереженням усіх своїх параметрів за температури до + 40С включно, а також потужний зарядний пристрій. Завдяки останньому, ДБЖ може забезпечувати швидку зарядку батарей, що є найбільш актуальним для сучасних рішень, побудованих з використанням Li-ion технологій. Крім них, ДБЖ підтримує традиційні свинцево-кислотні батареї і рішення на базі маховиків.
"При виборі сучасних ДБЖ таких потужностей замовники хочуть отримати максимально надійне рішення з оптимальними експлуатаційними витратами і одночасно знизити свої капітальні витрати, – каже Павло Пономарьов, менеджер з розвитку напрямку "Трифазні ДБЖ", підрозділ IT Division компанії Schneider Electric. - Можливість поетапного нарощування потужності ДБЖ відповідно до зростання потужності навантаження і повноцінне фронтальне обслуговування - все це дозволяє заощадити на капітальних витратах, а наявність інноваційної технології інвертора - дозволяє збільшити надійність рішення і отримати ККД більше 96% в звичайному режимі роботи (подвійне перетворення) і більше 99% в режимі ECOnversion в широкому діапазоні потужностейі навантажень. Завдяки поєднанню нульового часу перемикання з режиму ECOnversion в режим подвійного перетворення, забезпечення підзарядки батарей і корекції вхідного коефіцієнта потужності, використання даної технології повністю безпечно для навантаження ".
Наявність великого кольорового РК-дисплея з підтримкою кирилиці, можливість вибору способу введення кабелю (згори/знизу) без додаткових аксесуарів і можливість безкоштовного проведення навантажувального тестування без підключення реального навантаження (функція SPoT) гарантують максимальну зручність, як при пуско-налагодженні, так і при подальшій експлуатації ДБЖ.