Easy Cooling Row CW

중대형 데이터 센터에 적합한 밀착형 냉각수 냉각
Easy Cooling Row 시리즈는 냉각을 열 전원과 긴밀하게 결합하여 효율성과 모듈성을 개선해 줍니다. Easy Cooling Row는 구성, 설치, 사용 및 유지보수가 간편합니다. 경쟁력 있는 제품 기능과 고성능을 제공하므로 소규모 IT 공간, 중간 규모 및 대규모 데이터센터에 적합합니다.
Easy Cooling Row CW

특징 및 장점

총 소유비용(TCO)

용량 제어
냉각 시스템은 랙 입구 온도를 유지하고 다양한 열 부하에서 운영비를 축소하기 위해 정격 용량의 0-100% 범위에서 동작할 것입니다.
가변 속도 팬
가변 속도 팬이 수요가 적은 냉각 기간 동안 에너지 소비를 줄여 줍니다.

서비스 가능성

세척 가능 필터
유지 관리와 청소가 쉬운 딥 로딩 망사형 필터는 순환 공기 중의 분진을 제거합니다.
Microprocessor Controller
이 시스템은 마이크로프로세서를 통해 제어되며 통신 및 경보 표시를 제공하는 80자 LCD 백라이트 알파벳/숫자 디스플레이가 장착되어 있습니다.
간편한 서비스 액세스
In-Row 장비를 사용하여 서비스 가능한 모든 부품을 뜨거운 통로나 차가운 통로에서 교체/유지할 수 있습니다.

적응성

Casters
냉각이 필요한 어느 곳으로나 장치를 이동할 수 있는 유연성을 제공합니다.
능동적 기류 제어
핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.
상단 및 하단 냉각수 연결
부족한 공간을 감안하여 융통성 있게 설치할 수 있습니다.
유연성
다양한 통로 폭, 랙 높이, 랙 깊이, 단일 열을 위한 지원. 열/냉각 통로 차폐 지원
이중 전원 입력
인입 전원 이중화를 위한 이중 전원 공급장치(선택사항)
예비 팬
팬 고장 시, 예비 팬이 작동합니다.
예측 가능한 냉각
랙 라인에 장치를 배치하면 냉각원은 열부하에 더 가까워집니다. 이를 통해 공기의 혼합을 막고 체계적인 냉각을 수행할 수 있습니다.
비교할 제품: 0
목록 지우기