Easy Cooling Row CW
Refrigeración por agua fría acoplada cerrada para centros de datos de medianos a grandes
La serie Easy Cooling Row une estrechamente la refrigeración a la fuente de calor, lo que mejora la eficiencia y la modularidad. Easy Cooling Row es fácil de configurar, instalar, usar y mantener. Al ofrecer características competitivas y alto rendimiento, es la elección perfecta para espacios de TI reducidos y centros de datos medianos y grandes.

Características y beneficios
Costo total de propiedad
Control de capacidad
El sistema de enfriamiento funciona entre el 0 y el 100% de la capacidad nominal con el fin de mantener las temperaturas de entrada a los racks y reducir los costos operativos con cargas térmicas diversas.
Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Funcionalidad
Filtros lavables
El filtro de malla de fácil mantenimiento y limpieza, que admite la carga profunda, elimina las partículas de la corriente de aire de retorno.
Controlador de microprocesador
El sistema es controlado mediante un microprocesador con un display de cristal líquido de 80 caracteres alfanumérico iluminado con luz posterior que proporciona indicaciones sobre comunicaciones y alarmas.
Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Adaptabilidad
Ruedecillas
Brinda flexibilidad para trasladar la unidad a cualquier lugar donde se necesite refrigeración.
Control activo de circulación de aire
Monitorea y ajusta activamente la circulación del aire de la unidad de enfriamiento en sistemas de contención, al tiempo que brinda visibilidad respecto del enfriamiento efectivo de los equipos informáticos críticos.
Conexiones para agua helada en las partes superior e inferior
Proporciona flexibilidad de instalación teniendo en cuenta las limitaciones de un área determinada.
Flexibilidad
Compatible con diversos anchos de pasillos, alturas de rack, profundidades de rack e hileras únicas. Compatible con contención de pasillo frío y caliente.
Entradas de energía duales
(Opcional) Fuentes de alimentación duales para brindar redundancia de energía de entrada
Ventiladores redundantes
En caso de que falle uno de los ventiladores, los ventiladores redundantes aumentarán el flujo de aire.
Patrón de refrigeración predecible
Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.