Vårt varumärke

Produktmeddelande om Smart-UPS On-Line

Nya Smart-UPS On-Line från Schneider Electric är den första enfasserien med kapacitet för effektfaktor ett

London, 10   juni 2014:  Schneider Electric, ledande inom energihantering och kritiska elkraftsystem, har lanserat nya UPS:er på mellan 5–10 kVA från APC by Schneider Electrics Smart-UPS On-Line sortiment. Enheterna på 6–10 kVA är företagets första serie med enfas-UPS:er som har en effektfaktor på ett, medan UPS-enheterna på 5 kVA UPS har en effektfaktor på 0,9.

Bill Manning, vice VD för Business Power Solutions hos Schneider Electric berättade: ”När energikostnaderna ökar och effektivitetsproblemen hopar sig vill IT- och fastighetsproffs gärna minska slöseriet genom att bättre anpassa infrastrukturen efter belastningskraven. Vår UPS-enhet med effektfaktor ett bidrar till minskat slöseri, och dessutom till minskad komplexitet när skyddskretsar ska specificeras. Effektfaktor ett lämnar mer reell effekt till de aktivt effektfaktorkorrigerade switchaggregaten som finns i de flesta IT-servrar och nätverksutrustning.”

Nya Smart-UPS On-Line erbjuder effektiv elkvalitet och prestanda i ett kompakt utförande. Den flexibla utformningen medger att enheterna konfigureras för rackmonterade eller fristående tillämpningar, vilket gör den nya UPS-enheten lätt att installera, använda och underhålla i nästan alla miljöer. Sortimentet har inbyggt nätverkskort som gör att man enkelt kan lägga till och använda ytterligare tillbehör och kommunikationsalternativ.

Nya APC Smart-UPS On-Line har dubbel konvertering och onlinetopologi, vilket gör den idealisk för en mängd olika tillämpningar, från nätverk och serverrum till filialkontor och säkra elkraftsystem. Denna utformning ger hög tillgänglighet, eftersom växelriktaren kontinuerligt lämnar reglerad uteffekt, vilket innebär att UPS-enheten kan användas för att skydda utrustning som är känslig för minsta spänningsbortfall eller frekvensavvikelse (t.ex. enheter med linjära nätaggregat, som är mycket vanliga i processindustrin).

Eftersom de flesta datorer och nätverksenheter enkelt klarar av mindre spänningsbortfall (>20ms) kan Smart-UPS On-Line dessutom köras i det högeffektiva ”gröna” driftläget. Vid kontinuerlig drift förbikopplas dubbelkonverteringen, vilket möjliggör upp till 97 % verkningsgrad*. Detta minskar inte bara energiförbrukningen och energikostnaderna, utan även den kylning som behövs, då enheterna orsakar mindre värmeförluster. Mindre värme ger dessutom längre livscykler för viktiga komponenter, t.ex. batterier.

En grafisk LCD-skärm där den flerfärgade bakbelysningen används för att visa översiktlig UPS-status i realtid. LCD-skärmen visar även diagnostik- och logginformation som kan underlätta identifiering av eventuella elkraftproblem innan de orsakar driftavbrott. För att säkerställa effektiv drift och energiövervakning är enheterna dessutom utrustade med inbyggda energimätare.

Den nya produktserien Smart-UPS On-Line har även intelligent batterihantering med Predictive Battery Replacement, som kontinuerligt ser till att förlänga batterilivslängden, ger användarna möjlighet att kontrollera batteriernas skick (inklusive externa batteripaket) och ger tidigast möjliga varning om att ett batteri behöver bytas ut. I händelse av batterifel är det lätt att identifiera batteriet, och användaren får dessutom en rekommendation om det är ett bra tillfälle att även byta andra batterier. Batterierna kan bytas ut under drift, utan några driftstörningar.

Den nya serien har utformats för snabb laddning, vilket ger hög tillgänglighet i installationer där kroniska elkraftproblem kan resultera i flera strömavbrott i följd inom en kort tidsrymd. UPS-enheten kan dessutom drivas med eller utan laddat batteri, vilket garanterar att belastningen kan startas om när inkommande kraft återställs.

För lugn och sinnesro levereras nya Smart-UPS On-Line UPS komplett med tre års garanti. Det finns mer detaljerad information på www.schneider-electric.com och www.apc.com

Om Schneider Electric
Som världsledande specialist inom energihantering med verksamhet i fler än 100 länder erbjuder Schneider Electric integrerade lösningar i flera olika marknadssegment, inklusive ledarställningar inom energi och infrastruktur, industrier och maskintillverkning, icke-bostadsfastigheter, datacenter och nätverk, samt bostäder. Företaget har över 150 000 anställda som arbetar med att skapa säker, tillförlitlig, effektiv, produktiv och miljövänlig energi och sålde för 24 miljarder euro under 2013 genom att aktivt arbeta för att hjälpa enskilda och organisationer att få ut mesta möjliga av sin energi.

www.schneider-electric.com

Redaktören har ordet
*Om nätspänningen faller utanför de konfigurerbara gränserna i ”grönt” läge, växlas UPS-enheten omedelbart och automatiskt tillbaka till online-läget, på mindre än 10 ms.

Visa de senaste nyheterna från Schneider Electric

Klicka här

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!