WEST KINGSTON, R.I. – 4 februari 2014 – Schneider Electric, global specialist inom energihantering, presenterade idag lanseringen av PowerChuteTM Network Shutdown v3.1, en lösning för att stänga av servrar i IT-utrustning, med utökade virtualiseringsfunktioner. PowerChute Network Shutdown v3.1, som utrustats med utökade virtualiseringsfunktioner, ger tillsammans med nätverkskorten i APC by Schneider Electrics UPS (Uninterruptible Power Supply) automatisk migrering av virtuella maskiner och elegant avstängning av värddatorer i kluster i VMware® och Microsoft® Hyper-V. Det ger användarna visshet om att verksamhetskritisk utrustning är skyddad i händelse av längre strömavbrott.
”Även om virtualisering har ändrat spelreglerna för IT kvarstår behovet av reservkraft. I vår tids datadrivna samhälle vilar affärsframgångar mer än någonsin på kontinuerlig drift och tillgänglighet för kritisk IT-infrastruktur”, kommenterar Paul Bohan, vice chef för nätverksövervakning på Schneider Electrics IT Business. ”PowerChute Network Shutdown v3.1 bygger vidare på APC by Schneider Electrics bakgrund som leverantör av tillförlitliga lösningar för nätverksövervakning genom att säkerställa säker hantering av virtuella maskiner vid driftsavbrott.”
Med APC by Schneider Electrics PowerChute Network Shutdown v3.1 kan IT-chefer känna sig säkra på att deras virtuella infrastruktur kommer att vara kontinuerligt tillgänglig. Tack vare funktionerna för migrering av virtuella maskiner i virtuella klustermiljöer kan virtuella maskiner som påverkas av elkraftproblem migreras till värdar som inte påverkas av den specifika UPS-händelsen, vilket säkerställer att de virtuella systemen förblir i drift så länge som möjligt, så att IT-cheferna får den tid de behöver på sig att utreda och åtgärda elkraftsproblemet.
PowerChute Network Shutdown v3.1 är dessutom den enda UPS-programvaran som kan påbörja migrering av virtuella maskiner utan att behöva använda migreringsmetoder som DRS (Distributed Resource Scheduler). I händelse av strömavbrott kontrollerar programvaran automatiskt om DRS finns tillgängligt, och använder det om det finns. Om det saknas utförs migreringen av PowerChute.
I fall där virtuella system inte kan migreras, kan PowerChute Network Shutdown v3.1 elegant stänga av systemet för att undvika dataförluster, dataskador eller utrustningsskador. Tidigare kunde användare med virtuella klustermiljöer endast genomföra stegvis avstängning av virtuella maskiner genom att använda anpassade skript. Med PowerChute Network Shutdown v3.1 kan man integrera plattformarna VMware och Microsoft Hyper-V, vilket medger smidig konfiguration och skydd av virtuella maskiner via en användarvänlig konfigurationsguide. I VMware-miljöer kan användarna konfigurera sekvenser för start och avstängning av virtuella maskiner med hjälp av vApps.
Ytterligare VMware Ready-godkända nyckelfunktioner i PowerChute Network Shutdown v3.1 är bl.a. följande:
- Enkel installation: Användarna kan välja att driftsätta lösningen som en virtuell enhet för VMware-miljöer, vilket förenklar installationen.
- Branschledande användbarhet: På den patentsökta instrumentpanelen med ”vyn Virtuellt kluster” visas ett schema över den virtuella klustermiljön och UPS-konfigurationen på en gemensam skärmbild. I VMware-miljöer kan det här användargränssnittet dessutom övervakas via vSphere Client med hjälp av det nya alternativet PowerChute vCenter Plugin.
- Kompatibilitet med aktuell virtualiseringsprogramvara: Inbyggda funktioner för de senaste virtualiseringsplattformarna, inklusive VMware vSphere 5.5 och Microsoft Hyper-V Server 2012 R2.
PowerChute Network Shutdown v3.1 är tillgängligt omedelbart och finns i paket med moderna nätverkskort för UPS, eller tillgängligt som kostnadsfri hämtbar fil från APC by Schneider Electrics produktwebbplats. Användare kan också hämta programvaran som en virtuell enhet från VMware Solution Exchange på adressen https://solutionexchange.vmware.com/store. Kostnadsfritt tekniskt stöd finns tillgängligt här.
Om Schneider Electric
Som global specialist inom energihantering med verksamhet i fler än 100 länder kan Schneider Electric erbjuda integrerade lösningar inom flera marknadssegment, inklusive ledande positioner inom energi och infrastruktur, industri- och maskintillverkning, kommersiella fastigheter, datacenter och nätverk, samt bostadsfastigheter. Företaget har över 140 000 anställda som arbetar med att skapa säker, tillförlitlig, effektiv, produktiv och miljövänlig energi. De sålde för 30,8 miljarder USD (24 miljarder euro) under 2012 genom att aktivt agera för att hjälpa individer och organisationer få ut mesta möjliga av sin energi.
www.schneider-electric.com/us