Vad är UPS-hanteringsprogramvara?
APC PowerChute™ är en programvara för UPS-hantering som möjliggör kontrollerad systemnedstängning och tillhandahåller energihanteringsfunktioner. Under en störning i strömförsörjningen gör programvaran PowerChute att du kan stänga av dina uppkopplade kritiska enheter på distans, vilket förhindrar potentiell dataförlust eller datakorruption.
PowerChute-programvara ger dig sinnesro i hemmet eller på kontoret.
Skydda data och förhindra dataförlust: Ger datasäkerhet och återhämtningsförmåga i händelse av långvariga strömavbrott
Aktivera proaktiv drifttid: Oövervakad uppstart säkerställer omedelbar tillgänglighet när strömförhållandena återställs
Integrering i befintliga Enterprise Management Systems: Ger flexibel lösningsintegrering genom att stödja flera protokoll
Vilken UPS-hanteringsprogramvara ska jag använda?

PowerChute Serial Shutdown
UPS-hantering, kontrollerad avstängning och programvara för energihantering till stationära datorer, servrar och arbetsstationer med dedikerade seriella eller USB-anslutningar. Håll ditt viktiga hem, hemmakontor, eller ditt små- eller medelstora företag skyddat och förberett för oförutsedda elstörningar med PowerChute Serial Shutdown. Kompatibel med vår hem- och kontorselektronik och UPS-produkter för nätverk och servrar.

PowerChute Personal Edition
PowerChute Personal Edition ersätts nu direkt med PowerChute Serial Shutdown. Håll dina viktiga enheter för hemmet och hemmakontoret uppkopplade. Skydda dina person- och yrkesuppgifter och förläng den förväntade livslängden för din avancerade dator med PowerChute Serial Shutdown som är kompatibel med Back-UPS-modeller.

PowerChute Business Edition
PowerChute Business Edition ersätts nu direkt med PowerChute Serial Shutdown. Se till att ditt lilla och medelstora företag skyddas och är förberett för oförutsedda störningar i strömförsörjningen med PowerChute Serial Shutdown, som är kompatibel med Smart-UPS-modeller.

PowerChute Network Shutdown
Med PowerChute Network Shutdown, kompatibelt med Smart-UPS-modeller med ett nätverkshanteringskort, får du nätverksbaserad, kontrollerad och obevakad nedstängning av fysiska servrar och virtuella maskiner, skyddar dataintegriteten och minskar stilleståndstiden vid kritiska händelser.
Hur fungerar UPS Graceful Shutdown?
- Under långvariga störningar i strömförsörjningen utöver UPS-reservens varaktighet, utlöser PowerChute en kontrollerad oövervakad avstängning av din uppkopplade utrustning (dator, servrar).
- I företagsmiljöer säkerställer PowerChute Network Shutdown att virtuella maskiner (VM) stängs av i rätt ordning. Den här funktionen upprätthåller drifttiden genom att arbetsbelastningar på virtuella maskiner kan fortsätta att köra genom att de flyttar till värdar som inte påverkas av strömavbrottet. Den sekvenserade migreringen skyddar mot potentiell dataförlust och datakorruption.
- När strömmen återställs slås UPS:en på och börjar leverera ström till servern/servrarna. När servrarna är igång igen kan PowerChute Network Shutdown upptäcka stabila förhållanden och sedan starta klustertjänsterna och de virtuella maskinerna.
Hur går installationen till?
Serial Shutdown
Anslut USB-kabeln till APC:n till USB-porten för din dator eller dina servrar. Sedan kan du ladda ned programvaran direkt till datorn. Det tar bara några minuter. Därifrån kommer programvaran att identifiera UPS:en Följ installationsguiden för instruktioner.
Network Shutdown
PowerChute Network Shutdown fungerar tillsammans med Schneider Electrics nätverkshanteringskort (NMC) för att kommunicera med UPS:en för att skydda de fysiska och virtuella miljöerna. Varje Smart-UPS kräver ett eget NMC för att kommunicera med PowerChute-programmet. PowerChute måste köras på en separat Windows/Linux/annan server för att styra systemet.