Vårt varumärke

Dynamisk uppskattning av batteritid för UPS-batterier

PIP! PIP! PIP!

Alla som har haft en UPS de senaste tio åren känner igen och fasar förmodligen för det ljudet – ljudet av UPS:en som meddelar att det är dags att byta batteri. Och om du har samma otur som jag, händer det säkert när det är som mest olägligt.

UPS-tillverkare har de senaste åren gjort betydande framsteg i att uppskatta livslängden för ett batteri. Men eftersom den viktigaste faktorn som påverkar batteritiden är miljön där UPS:en drivs, har det varit en stor utmaning att exakt förutse när VRLA-batterierna (ventilerade blybatterier) nått slutet av sitt liv. APC by Schneider Electric har emellertid utvecklat en ny, innovativ metod som ger kunderna förbättrad överblick och övervakning.

Vi är stolta att kunna säga att våra nya Smart-UPS On-Line-modeller är de enda enheterna på marknaden med dynamisk uppskattning av förväntad batteritid. Den användarvänliga alfanumeriska LCD-skärmen visar exakt vilken månad och vilket år du ska byta UPS:ens batteri. Det bästa av allt är att UPS:en hela tiden övervakar batteriet och den omgivande miljön för att noggrant justera uppskattningen, som bygger på temperaturvariationer och andra förhållanden som kan påverka batteriets livslängd. Du behöver inte gissa längre, utan kan istället förbereda dig och företaget bättre för framtiden.

Det brukar rekommenderas att organisationer som använder UPS:er för att skydda verksamhetskritisk utrustning, har ersättningsbatterier på plats för smidiga övergångar när batterierna når slutet av sin livslängd. Men för stora organisationer som driftsätter hundratals UPS:er kan det vara en komplicerad och utrymmeskrävande process, särskilt när man beaktar rekommendationerna för korrekt förvaring:

  • Batterier som förvaras ska laddas var sjätte månad
  • Sammanlagd förvaringstid får inte överstiga ett år
  • Förvara batteriet vid högst 10 °C när det är möjligt

Den dynamiska uppskattningen av batteritid ser alltså inte bara till att det finns kontinuitet i organisationen genom att undanröja risken – den sparar även värdefull tid och utrymme i IT-miljön, eftersom ersättningsbatterier för UPS:er inte behöver förvaras och underhållas.

Förutom att uppskatta när batteriet behöver bytas ut, möjliggör den intelligenta övervakningsfunktionen temperaturkompenserad laddning, vilket förhindrar överladdning – och förlänger batteriets livslängd.

Se till att en UPS med utslitna batterier inte är den svaga länken i IT-infrastrukturen. Kolla in de nya, smartare Smart-UPS On-Line-modellerna – som alla är Energy Star-godkända och kompatibla med servrar från ledande IT-leverantörer – och ta del av över 25 års oslagbar tillförlitlighet, effektiv konstruktion och nya funktioner för större skydd av IT-infrastrukturen.

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!