Línea de productos:
UPS trifásico, serie Galaxy V
Entorno:
GVS, GVM, GVL, GVX
Resolución:
Todos los cables de señal de Clase 2/SELV deben tener un cable de protección/aislamiento doble y una clasificación mínima de 30 VDC. Todos los cables de señal que no sean de clase 2/no SELV deben tener un cable de protección/aislamiento doble y una clasificación mínima de 600 VCA.
Distancia de la UPS al equipo | Tamaño recomendado para cables de señal |
50 m (164 pies) | 0.5 mm2 - 20 AWG |
100 m (328 pies) | 0.75 mm2 - 18 AWG |
200 m (656 pies) | 1 mm2 - 17 AWG |