В этом материале приводятся сведения о показателях окружающей среды и акронимы для каждого из них.
Истощение сырьевых ресурсов (Raw Material Depletion — RMD) Этот показатель дает количественную оценку потребления сырьевых материалов в течение жизненного цикла изделия. Он выражается в доле природных ресурсов, исчезающих ежегодно, по отношению ко всем годовым запасам материала.
Истощение энергетических ресурсов (Energy Depletion — ED) Этот показатель определяет количество израсходованной энергии, в форме ископаемых, гидроэлектрических, ядерных или иных источников. В этом показателе учитывается энергия, образующаяся при сжигании материала. Он выражается в МДж.
Истощение водных ресурсов (Water Depletion — WD) Этот показатель отражает объем израсходованной воды, включая питьевую воду и воду из промышленных источников. Он выражается в дм3.
Глобальное потепление (Global Warming — GW) Глобальное потепление на планете является результатом усиления парникового эффекта в связи с отражением солнечного света от поверхности земли, поглощаемого определенными газами, известными как «парниковые» газы. Этот эффект измеряется в грамм-эквивалентах C02.
Истощение озонового слоя (Ozone Depletion — OD) Этот показатель определяет вклад в явление исчезновения озонового слоя стратосферы в результате выбросов определенных газов. Этот эффект выражается в грамм-эквивалентах CFC-11.
Токсичность воздуха (Air Toxicity — AT) Этот показатель представляет токсичность воздуха в среде, окружающей человека. В нем учитываются общеизвестные концентрации некоторых газов в воздухе и количество газа, выделяемого в течение жизненного цикла. Этот показатель соответствует объему воздуха, необходимому для разбавления этих газов до приемлемых концентраций.
Образование фотохимического озона (Photochemical Ozone Creation — POC) Этот показатель выражает количественную оценку вклада в явление «смога» (нефтехимическое окисление определенных газов, в результате которого образуется озон) и выражается в грамм-эквивалентах этилена (C2H4).
Повышение кислотности воздуха (Air Acidification — AA) Кислотные вещества, присутствующие в атмосфере, переносятся дождем. Высокий уровень кислотности дождя может причинить вред лесам. Повышение кислотности рассчитывается, исходя из закисливающего потенциала рассматриваемых веществ, и выражается в эквивалентах колебания H+.
Токсичность воды (Water Toxicity — WT) Этот показатель отражает токсичность воды. В нем учитываются общеизвестные концентрации некоторых веществ в воде и количество веществ, выделяемых в течение жизненного цикла. Этот показатель соответствует объему воды, необходимому для разбавления этих веществ до приемлемых концентраций.
Объем образующихся опасных отходов (Hazardous Waste Production — HWP) Этот показатель выражает количество прошедших специальную обработку отходов, образовавшихся в течение всех фаз жизненного цикла (изготовление, распределение и утилизация). Например, специальные промышленные отходы на этапе производства, отходы, связанные с выработкой электроэнергии и т.д. Данный показатель измеряется в килограммах.
Показатели состояния окружающей среды
![Woman watering garden outside of her home](https://www.apc.com/kz/ru/assets/v2/730/media/43781/900/42-26169479-2560x900.jpg)