Лондон, 10 июня 2014 г. Компания Schneider Electric, ведущий поставщик решений для управления энергией и источников питания для критически важных систем, объявила о выпуске новой линии ИБП семейства APC by Schneider Electric Smart-UPS On-Line в диапазоне 5–10 кВА. Устройства диапазоне 6–10 кВА стали первыми однофазными ИБП компании с коэффициентом мощности, равным единице, тогда как ИБР номиналом 5 кВА имеет коэффициент мощности 0,9.
«В свете роста цен на электроэнергию и интереса к повышению эффективности специалисты в области ИТ и инфраструктуры стремятся свести к минимуму потери, добиваясь оптимального соответствия инфраструктуры требованиям к нагрузке, — говорит Билл Мэннинг, вице-президент Schneider Electric по решениям в области электропитания для бизнеса. — Наши ИБП с коэффициентом мощности, равным единице, помогают сократить потери и упростить проектирование защиты электропитания. Коэффициент мощности, равный единице, позволяет повысить реальную мощность импульсных источников питания, используемых в большинстве моделей серверов и сетевого оборудования».
Новые ИБП Smart-UPS On-Line предлагают высокое качество питания и высокую производительность в компактном форм-факторе. Гибкая конструкция этих устройств позволяет устанавливать их в стойки или использовать автономно, облегчая установку, эксплуатацию и обслуживание новых ИБП практически в любой среде. Новые модели оснащены встроенной платой сетевого управления, позволяющей добавлять различные аксессуары и возможности коммуникации.
В ИБП APC Smart-UPS On-Line используется онлайн-топология с двойным преобразованием, делающая их идеальным выбором для различных задач — от сетевых и серверных помещений до удаленных филиалов и защищенного электропитания. Использование конструкции с высоким уровнем готовности, в которой инвертор постоянно выдает регулируемое питание, позволяет применять эти ИБП для защиты оборудования, чувствительно к малейшим перебоям в электропитании и колебаниям частоты (например, устройств с линейными источниками питания, часто используемых в обрабатывающей отрасли и управлении процессами).
Но поскольку большинство моделей компьютерного и сетевого оборудования легко переносит небольшие провалы напряжения (>20 мс), ИБП Smart-UPS On-Line также можно использовать в высокоэффективном «зеленом» режиме эксплуатации. В устойчивом состоянии операции двойного преобразования не используются, что позволяет увеличить КПД источника бесперебойного питания до 97%*. При этом не только уменьшаются затраты электроэнергии (и расходы на нее), но и снижается потребность в охлаждении, поскольку устройства выделяют меньше тепла. Уменьшение тепловыделения также продлевает срок службы батарей и других важнейших компонентов.
Графический ЖК-экран с многоцветной подсветкой позволяет оперативно отслеживать состояние ИБП в режиме реального времени. Кроме того, ЖК-экран позволяет просматривать диагностическую информацию и журналы — эта возможность помогает выявить проблемы с электропитанием, прежде чем они приведут к простою. Встроенный счетчик энергии также способствует повышению эффективности использования устройств и облегчает мониторинг.
В новой линии ИБП Smart-UPS On-Line также имеется функция интеллектуального управления батареями с заблаговременной заменой батарей, которая постоянно подстраивает характеристики для продления срока службы батарей, позволяет пользователям проверять состояние каждой батареи (включая внешние) и заблаговременно уведомляет о необходимости замены батарей. В случае отказа интерфейс пользователя позволяет быстро найти проблемную батарею и выдает рекомендацию о том, следует ли одновременно заменить другие батареи. Замена батарей может производиться в горячем режиме без прерывания работы.
Новые модели ИБП отличаются высокой скоростью перезарядки батарей, обеспечивающей высокий уровень бесперебойной работы в системах, где хронические проблемы с электропитанием могут приводить к многочисленным последовательным отключениям энергии за короткий период времени. Кроме того, ИБП может работать и с полностью разряженной батареей, что позволяет включать нагрузку сразу после появления напряжения в сети.
Новые ИБП Smart-UPS On-Line обеспечиваются трехлетней гарантией. Подробную информацию см. на сайте www.schneider-electric.com and www.apc.com
О компании Schneider Electric
Компания Schneider Electric, являющаяся мировым экспертом в области автоматизации и управления энергией и осуществляющая операционную деятельность более чем в 100 странах мира, предлагает интегрированные решения для различных сегментов рынка; она занимает лидирующие позиции в таких областях как коммунальные инженерные системы и инфраструктура, различные отрасли промышленности и производство оборудования, строительство и эксплуатация жилых и нежилых зданий, центры обработки данных и сети. Ориентируясь на обеспечение безопасности, надежности, эффективности, продуктивности и экологичности энергии, эта группа компаний, в которой работает более 150 тысяч человек, достигла в 2013 году объема продаж в 24 миллиарда евро за счет своей активной позиции по содействию частным лицам и организациям в обеспечении максимальной эффективности использования энергии.
www.schneider-electric.com
Примечание редакции
* Если при работе ИБП в «зеленом» режиме качество питания в сети упадет ниже заданного значения, ИБП немедленно автоматически переключится в онлайновый режим (переключение занимает менее 10 миллисекунд).
Анонс ИБП Smart-UPS On-Line
Новые модели Schneider Electric Smart-UPS On-Line стали первыми однофазными ИБП с коэффициентом мощности, равным единице