Используйте мобильное устройство более активно — продлите время работы в соцсетях и играх или рабочий день!
Компания Schneider Electric выпустила семейство внешних батарей с высокой емкостью и КПД APC Mobile Power Pack. Батареи APC Mobile Power Pack предназначены для мобильной зарядки смартфонов, планшетов и любых других устройств, которые можно заряжать через кабель USB. Новые легкие внешние батареи позволяют продлить время использования различных приложений, включая приложения, которые используют службы GPS.
«У всех иногда возникает необходимость продлить время работы от батарей, будь то дома, в поездке или на работе, — говорит Джонатан Чу, вице-президент по ИТ-решениям представительства Schneider Electric в Гонконге и Макао. — Батареи APC Mobile Power Pack позволяют использовать нужные приложения в нужный момент: чтобы загрузить почту или документы, сделать запись в Twitter, получить доступ к игре или загрузить фотографию или видеозапись с фестиваля. APC Mobile Power Pack избавляет от необходимости постоянно поглядывать на индикатор заряда батареи лишь потому, что у вашего устройства экран с высоким разрешением».
В настоящее время выпускаются две модели внешних батарей APC Mobile Power Pack: M5 (5000 мА·ч) и M10 (10 000 мА·ч). Модель M5 весит 142 грамма и имеет габариты 108 x 65 x 15 мм; запаса энергии в ней хватит, чтобы дважды зарядить средний смартфон. Модель M10 весит 243 грамма и имеет габариты 147 x 89 x 14 мм; запаса энергии в ней хватит, чтобы один раз полностью зарядить планшет или четыре раза зарядить смартфон.
Корпус батареи APC Mobile Power Pack имеет современный дизайн с глянцевой белой или черной отделкой, который хорошо сочетается с современными стильными мобильными устройствами. В устройстве используются литий-полимерные батареи, которые выдерживают в два раза больше циклов зарядки, чем литий-ионные аналоги, и обеспечивают длительную надежную работу. Внешняя батарея APC Mobile Power Pack оснащена двумя выходами USB, позволяющими одновременно заряжать два устройства, и индикатором оставшегося заряда на четырех диодах.
Для зарядки батарей используется входящий в комплект разъем micro-USB; типичное время зарядки составляет 4 часа для модели M5 и 8 часов для модели M10. Обе модели внешних батарей очень хорошо сохраняют заряд: они могут храниться в портфеле, сумке или рюкзаке на протяжении многих недель без сколько-нибудь заметной потери емкости. Когда понадобится обеспечить надежную зарядку устройств, вы сможете рассчитывать на APC Mobile Power Pack. Модели M5 и M10 работают, заряжая внутреннюю батарею устройства, как розетка.
Чтобы обеспечить долгую и безопасную службу мобильных батарей APC Mobile Power Pack, компания Schneider Electric добавила в них ряд важных защитных функций. «Многие представленные на рынке дешевые батареи не имеют защиты от часто возникающих проблем, таких как чрезмерная зарядка, чрезмерная разрядка и перегрев, — продолжает Джонатан Чу. — Это может привести к преждевременному старению батареи, ее перегреву, а в экстремальных обстоятельствах даже к расплавлению. Защитная схема APC Mobile Power Pack защищает от перечисленных выше проблем, а также от токовой перегрузки элементов батарей, короткого замыкания или перегрузки USB и сверхнизкого темнового тока».
О компании Schneider Electric
Компания Schneider Electric, являющаяся мировым экспертом в области автоматизации и управления энергией и осуществляющая операционную деятельность более чем в 100 странах мира, предлагает интегрированные решения для различных сегментов рынка; она занимает лидирующие позиции в таких областях как коммунальные инженерные системы и инфраструктура, различные отрасли промышленности и производство оборудования, строительство и эксплуатация жилых и нежилых зданий, центры обработки данных и сети. Ориентируясь на обеспечение безопасности, надежности, эффективности, продуктивности и экологичности энергии, эта группа компаний, в которой работает более 150 тысяч человек, достигла в 2013 году объема продаж в 24 миллиарда евро за счет своей активной позиции по содействию частным лицам и организациям в обеспечении максимальной эффективности использования энергии.
www.schneider-electric.com