환경 지표의 정의와 그 약어:
RMD(Raw Material Depletion) 제품의 수명 주기 동안의 원자재 소비 정도를 정량화합니다. 자재의 총 연간 비축량에 대한, 매년 사라지는 천연 자원의 분수값으로 표시됩니다.
ED(Energy Depletion) 화석, 수력 전기, 원자력 또는 기타 에너지원의 에너지 소비량을 정량화합니다. 이 지표는 연소 시에 자재로부터 생성되는 에너지를 고려합니다. 이는 MJ 단위로 표시됩니다.
WD(Water Depletion) 식수 및 산업용수를 비롯한 물 소비량을 계산하며 dm3 단위로 표시됩니다.
GW(Global Warming) 지구 온난화의 원인은 지구 표면에서 반사되는 태양광이 '온실 효과' 가스로 알려진 특정 가스에 의해 흡수되어 온실 효과가 커지기 때문입니다. 이 효과는 그램 단위의 CO2 양으로 정량화됩니다.
OD(Ozone Depletion) 특정 가스의 배출로 인해 성층권의 오존층이 사라지는 현상의 원인을 정의합니다. 이 효과는 그램 단위의 CFC-11 양으로 표시됩니다.
AT(Air Toxicity) 인간 환경의 공기 유독성을 나타내며, 일반적으로 허용되는 여러 가스의 공기 중 농도와 수명 주기에서 배출되는 가스의 양을 고려합니다. 주어진 지표는 허용 가능한 농도가 될 때까지 이러한 가스를 희석하는 데 필요한 공기의 양에 해당합니다.
POC(Photochemical Ozone Creation) '스모그' 현상(오존을 생성하는 특정 가스의 광화학산화)의 원인을 정량화하며, 그램 단위의 에틸렌(C2H4) 양으로 표시됩니다.
AA(Air Acidification) 대기의 산성 물질은 비를 통해 운반됩니다. 산성이 강한 비는 숲에 피해를 줍니다. 산성화의 원인은 우려 물질의 산성화 가능성을 사용하여 계산되며, H+ 등가 모드로 표현됩니다.
WT(Water Toxicity) 물의 유독성을 나타내며, 일반적으로 허용되는 여러 물질의 물 속 농도와 수명 주기에서 배출되는 물질의 양을 고려합니다. 주어진 지표는 허용 가능한 농도가 될 때까지 이러한 물질을 희석하는 데 필요한 물의 양에 해당합니다.
HWP(Hazardous Waste Production) 모든 수명 주기 단계(제조, 배포, 사용)에서 생성된 특수 취급 폐기물의 양을 계산합니다. 제조 단계에서 발생한 특수 산업 폐기물과 전기 전력 생산과 관련된 폐기물 등을 예로 들 수 있으며, 킬로그램(kg) 단위로 표시됩니다.
EIME에 대해 자세히 알아보기
환경 지표
![Woman watering garden outside of her home](https://www.apc.com/kr/ko/assets/v2/715/media/43781/900/42-26169479-2560x900.jpg)