로드아일랜드 주 웨스트 킹스턴 – 205년 4월 7일 – 오늘, 세계적인 에너지 관리 전문 기업인 슈나이더 일렉트릭은 고급 중복 기능을 갖춘 PowerChute Network Shutdown v4.0의 출시를 발표했습니다. 여기에는 새로운 무정전 전원 장치(UPS) 구성 옵션이 포함되어 있습니다. IT 관리자는 이 옵션을 통해 여러 그룹의 중복 UPS를 모니터링할 수 있으며, UPS의 개수와 구성된 중복 수준에 따라 원활하고 정상적인 방식으로 정지 명령을 내릴 수 있습니다. 사용자는 필요할 경우 이 독보적인 기능을 통해 향상된 중복 기능을 IT 장비에 추가할 수 있으며, IT 관리자는 가장 중요한 장비의 가용성을 최대한 오래 유지하는 데 필요한 유연성을 확보할 수 있습니다.
슈나이더 일렉트릭 IT 비즈니스 네트워크 관리 부문의 부사장인 Paul Bohan 씨는 "가상화 추세가 확대됨에 따라 IT 아키텍처는 점점 더 복잡한 시스템으로 진화했으며, 수많은 IT 관리자들은 다양한 현장에 설치된 여러 다중 서버를 관리하고 보호할 방법을 찾기 위해 고군분투하고 있습니다"라면서 다음과 같이 덧붙였습니다. "PowerChute Network Shutdown v4.0의 원활한 통합, 마이그레이션 및 정지 기능 덕분에 IT 관리자는 가상/물리 IT 인프라 전체가 장소에 관계없이 잠재적인 전력 사고나 정전으로부터 보호되고 있다고 믿고 안심할 수 있습니다."
동종 최초의 혁신적인 가상화 기능과 VMware Ready 인증으로 시장을 주도하고 있는 PowerChute Network Shutdown v4.0은 VMware DRS(Distributed Resource Scheduler)와 같은 가상화 기술을 활용하지 않고도 동일한 클러스터, 상이한 클러스터 또는 여러 지역 내의 가상 머신 마이그레이션을 관리할 수 있습니다. 따라서 사용자는 DRS 기능과 관련된 기업 수준의 값비싼 라이선스 수수료를 피할 수 있으며, 이를 통해 비용을 절감할 수 있습니다.
또한 PowerChute Network Shutdown v.4.0은 동일하거나 상이한 가상 클러스터의 대상 호스트를 지정하여 특정 가상 머신의 마이그레이션 위치를 제어하는 옵션을 IT 관리자에게 제공합니다. 여러 지역 또는 백업 현장을 보유한 고객의 경우, 이 기능을 사용하면 현장의 UPS 구성에 관계없이 가상 머신을 전력 사고의 영향을 받지 않은 장소로 마이그레이션하는 작업을 관리할 수 있습니다.
PowerChute Network Shutdown v4.0은 가상 머신을 옮기는 위치를 다른 가상화 기술과는 독립적으로 제어할 수 있게 해 주는 유일한 전력 보호 소프트웨어입니다. 따라서 이 소프트웨어는 예산 제약의 부담 없이 가상화의 이점을 누리고자 하는 소기업에 더 적합합니다.
PowerChute Network Shutdown v4.0은 APC by Schneider Electric UPS 네트워크 관리 카드와 동시에 작동하여 SmartSlot을 갖춘 APC by Schneider Electric UPS의 보호를 받는 물리적 서버와 가상 머신을 쉽게 정지해 주므로 IT 관리자는 중요한 데이터와 장비를 지속적으로 사용할 수 있음을 확신할 수 있습니다. 또한, IT 관리자는 미션 크리티컬한 IT 장비와 데이터 무결성이 심각한 정전이나 사고로부터 보호된다는 확신을 갖게 되며, 전력 문제를 평가하기 위한 시간도 확보할 수 있게 됩니다.
PowerChute Network Shutdown v4.0의 주요 추가 기능은 다음과 같습니다.
- 단계별 구성: 가상화 구축을 어디에서부터 시작해야 할지 고민하고 있는 IT 관리자라면 직관적인 PowerChute 설치 마법사를 이용하여 설치 및 설정 시간을 단축할 수 있습니다.
- VMware vCenter 및 Microsoft SCVMM(System Center Virtual Machine Manager)과 통합: PowerChute는 최신 가상화 플랫폼과 원활하게 통합되어 가상화 클러스터 환경에 대한 단일 창 시야를 제공함으로써 업계 최고의 전력 보호 성능을 보장합니다.
- 가상 클러스터 뷰: 가상 클러스터 환경 및 UPS 설정을 단일 화면에 표시하여 UPS 및 호스트 구성을 단일 창의 시야로 확인할 수 있게 해 줍니다.
PowerChute Network Shutdown v4.0은 여기 에 링크된 APC by Schneider Electric 제품 페이지에서 다운로드할 수 있습니다. 사용자는 이 소프트웨어를 https://solutionexchange.vmware.com/store ) 의 VMware Solution Exchange에서 가상 어플라이언스로서 다운로드할 수도 있습니다. 무료 기술 지원을 받으려면 여기 를 클릭하십시오.
슈나이더 일렉트릭 소개
세계적인 에너지 관리 전문 기업으로서 100개국 이상에서 사업을 운영하고 있는 슈나이더 일렉트릭은 다양한 시장 부문에 통합형 솔루션을 제공하며, 주거용 및 비주거용 건물, 산업 및 기계 제조, 유틸리티 및 인프라와 데이터 센터 및 네트워크 부문에서 선도적인 입지를 확립하고 있습니다. 에너지의 안전성, 신뢰성, 효율성, 생산성, 친환경성 향상에 주력하고 있는 17만명 이상의 슈나이더 일렉트릭 직원은 개인과 조직이 에너지를 최대한 활용할 수 있도록 적극 지원함으로써 2014년에 300억 유로에 이르는 매출을 달성했습니다.
www.schneider-electric.com