모바일 제품의 사용 시간을 늘려 온라인 소셜 라이프와 게임을 마음껏 즐기고 배터리 걱정 없이 일하십시오.
LONDON - November 4, 2014 - 슈나이더 일렉트릭이 대용량, 고효율성의 외장 배터리 팩인 APC Mobile Power Pack 제품군을 출시했습니다. APC Mobile Power Pack은 각종 스마트폰과 태블릿은 물론 USB 케이블로 충전되는 모든 장치에 대한 모바일 충전 기능을 제공합니다. 새롭고 가벼운 이 외장 배터리는 위치 서비스와 GPS를 이용함으로써 에너지 소비가 많은 앱들을 비롯하여 더 다양한 앱들을 더욱 오랫동안 사용할 수 있게 해 줍니다.
슈나이더 일렉트릭 홍콩 및 마카오 지부의 IT 비즈니스 부문 부사장인 Jonathan Chiu 씨는 다음과 같이 말했습니다. "집이나 직장에서든 여행 중이든, 더 긴 배터리 수명이 필요할 때가 있습니다. APC Mobile Power Pack이 있으면 필요한 앱을 언제든지 활용하여 이메일과 문서를 다운로드하거나 트윗을 하거나 게임 계정에 액세스하거나 축제 사진과 동영상을 업로드할 수 있습니다. APC Mobile Power Pack이 있으면 고해상도의 대형 화면을 갖춘 장치에서도 배터리 잔량에 계속 신경 쓸 필요가 없습니다."
APC Mobile Power Pack의 외장 배터리 팩은 M5(5000mAh) 및 M10(10,000mAh)의 두 가지 크기로 제공됩니다. 둘 중 크기가 작은 M5는 중량이 142 그램, 크기는 108mm x 65mm x 15mm 미만이며, 일반적인 스마트폰을 2회 충전할 수 있는 에너지를 가지고 있습니다. M5는 중량이 243 그램, 크기는 147mm x 89mm x 14mm 미만이며 태블릿을 1회 완충하거나 스마트폰을 4회 충전할 수 있습니다.
APC Mobile Power Pack은 하이키(High key) 광택 컨템퍼러리 화이트 또는 블랙 마감으로 제공되므로 가정은 물론 오늘날의 세련된 스마트 장치와도 잘 어울립니다. Mobile Power Pack에는 리튬 폴리머 배터리 기술이 탑재되어 있으며, 충전 가능 횟수가 여타 리튬 이온 제품의 두 배이므로 업무를 더 지속적이고 안정적으로 처리할 수 있습니다. APC Mobile Power Pack의 외부에는 출력 USB 연결부가 2개 있어서 2개의 장치를 동시에 충전할 수 있으며, 4개의 LED로 된 배터리 용량 표시기도 포함되어 있습니다.
배터리 팩은 함께 제공되는 마이크로 USB 커넥터를 사용하여 충전할 수 있으며, 일반적인 충전 시간은 M5의 경우 4시간, M10의 경우 8시간입니다. 두 외장 배터리 모두 충전량을 유지하는 데 탁월한 성능을 갖추고 있으며, 몇 주 동안 랩톱 가방이나 핸드백, 배낭 등에 보관해도 에너지 손실이 거의 발생하지 않습니다. 필요할 경우 APC Mobile Power Pack을 이용해 장치 가동과 운영의 신뢰성을 보장할 수 있습니다. M5 및 M10은 주된 전기 공급원 대신에 장치의 내장 배터리를 충전하는 방식입니다.
또한, 슈나이더 일렉트릭 제품에는 중요한 보호 기능이 탑재되어 있으므로 APC Mobile Power Pack이 오랫동안 안전하게 작동하도록 보장해 줍니다. Jonathan 씨는 이어서 다음과 같이 말했습니다. "시판 중인 많은 저가형 외장 배터리에는 과충전, 과방전 또는 과열과 같은 일반적인 문제로부터 배터리를 보호하는 제어 기능이 없습니다. 이로 인해 배터리 성능의 조기 저하나 과열로 이어질 수 있으며, 극단적인 상황에서는 배터리가 녹아내릴 수도 있습니다. APC Mobile Power Pack의 PCM(Protection Circuit Module)은 상기 요인으로 인해 발생하는 모든 문제와 셀 과전압, USB 과부하 또는 단락과 과도하게 낮은 암전류로부터 배터리를 보호해 줍니다."
슈나이더 일렉트릭 소개
세계적인 에너지 관리 전문 기업으로서 100개국 이상에서 사업을 운영하고 있는 슈나이더 일렉트릭은 다양한 시장 부문에 통합형 솔루션을 제공하며, 유틸리티 및 인프라, 산업 및 기계 제조, 비주거 건물, 데이터 센터 및 네트워크와 주거 부문에서 선도적인 입지를 확립하고 있습니다. 에너지의 안전성, 신뢰성, 효율성, 생산성, 친환경성 향상에 주력하고 있는 15만명 이상의 슈나이더 일렉트릭 직원은 개인과 조직이 에너지를 최대한 활용할 수 있도록 적극 지원함으로써 2013년에 240억 유로에 이르는 매출을 달성했습니다.
www.schneider-electric.com