UPS 관리 소프트웨어란?
APC PowerChute™는 시스템을 정상적으로 종료하고 에너지 관리 기능을 제공하는 UPS 관리 소프트웨어입니다. 전원 장애 시 PowerChute 소프트웨어를 사용하면 연결된 주요 장치를 원격으로 종료하여 데이터 손실이나 손상을 방지할 수 있습니다.
PowerChute 소프트웨어는 가정 또는 사무실에서 안심하고 사용할 수 있습니다.
데이터 손실 보호 및 방지: 장시간 전력 장애 시 데이터 보안 및 복원성 제공
사전 예방적인 가동 시간 지원: 자동 시동 기능을 통해 전원 조건이 복원되는 즉시 가동 시간 보장
기존 엔터프라이즈 관리 시스템에 통합: 멀티 프로토콜 지원을 통해 유연한 솔루션 통합 기능 제공
어떤 UPS 관리 소프트웨어를 사용해야 합니까?
UPS 정상 종료 작동 방식
1. PowerChute는 UPS 백업 기간 이후에도 전력 장애가 장시간 이어질 때 연결된 장비(PC, 서버)를 무인 방식으로 정상 종료하도록 트리거합니다.
2. PowerChute Network Shutdown은 엔터프라이즈 환경에서 가상 기계(VM)가 올바른 순서로 종료되게 합니다 이 기능은 가상 기계의 워크로드를 정전의 영향을 받지 않는 호스트로 이동하여 실행이 계속되게 함으로써 가동 시간을 유지합니다. 순차적 마이그레이션을 통해 데이터 손실 및 손상을 방지할 수 있습니다.
3. 전원이 복원되면 UPS가 켜지고 서버에 전원을 공급합니다. 서버가 백업되면 PowerChute Network Shutdown은 안정적인 상태를 감지하고 클러스터 서비스와 VM을 시작할 수 있습니다.