브랜드

UPS 공장 보증 정보

UPS 공장 보증기간 계산

APC 제품 보증기간은 장치 구매 날짜부터 시작해 고정 기간을 기준으로 합니다. 구입 증거를 입수할 수 없는 경우 보증 기간은 장치의 제조 날짜부터 계산됩니다. 보증 유효성을 결정하는 데 여러 가지 요소가 관련되므로 가장 정확한 정보를 얻으려면 APC 고객 지원 센터에 문의해야 합니다.

제품의 지정된 일련 번호로 장치 제조 날짜를 직접 추정할 수 있습니다. 세 번째 및 네 번째 숫자는 장치가 제조된 연도를 나타내고, 다음 두자는 장치가 제조된 주입니다.

제품 모델 및 일련 번호를 찾는 방법

모델 번호는 장치 전면이 아닌, 제품의 하단 또는 뒷면에 있는 스티커에서 확인할 수 있습니다. 라벨의 위치 및 문자와 번호의 순서는 모델과 제품 유형에 따라 다릅니다.
APC Serial Number

제조 날짜를 찾는 방법

예를 들어, 일련 번호가 XX1915XXXXX인 경우, 2019년(XX1915XXXXX) 15번째 주(XX1915XXXXX)에 제품이 제조되었다는 의미입니다.

제품 보증 또는 교체에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

문의하기
APC 제품은 포괄적인 보증 및 정책을 통해 구입 즉시 심리적 안정감을 제공합니다. 위치 및/또는 제품에 따라, APC가 귀하 국가/지역("APC 유통 채널")에 제품을 판매할 수 있도록 승인한 유통 채널을 통해 귀하의 제품을 공급받을 수 있는 범위까지, 1년에서 3년 사이의 공장 보증을 받을 수 있습니다. 제품이 APC 유통 채널에서 시작했는지를 귀하의 공급업체로부터 확인해야 하는 책임은 귀하에게 있습니다. APC는 귀하의 제품이 APC 유통 채널에서 공급되지 않은 것으로 확인될 경우 AS요청이 거부될 수 있습니다.

도움이 필요하신가요?

지원 센터

당사의 디지털 지원 도구를 사용해 스스로 해답을 찾으십시오.

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

구매 방법

가까운 APC 리셀러 또는 대리점을 쉽게 찾으십시오.

교체용 배터리 찾기

UPS용 정품 APC 교체 배터리를 찾으십시오.

문의하기

올바른 제품 선택 또는 문제 해결 및 설치에 대한 자세한 내용은 슈나이더 일렉트릭에 문의하십시오.