브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
mobile charge with battery backup ups
귀사의 요구에 가장 적합한 UPS 배터리 백업을 선택하도록 도움을 주는 가이드입니다.

무정전 전원 공급장치(UPS)는 커넥티드 전자장치를 위해 전력 보호를 보장해줍니다. 전력 공급이 중단되거나 변동 범위가 안전 수준을 벗어나는 경우 UPS는 민감한 플러그인 장비에 완벽한 배터리 백업 전력과 서지 보호를 즉시 제공합니다.

슈나이더 일렉트릭의 대표적 브랜드인 APC는 컴퓨터 및 주변 장치, 네트워크 및 서버, 데이터센터 및 시설을 위한 UPS 옵션을 제공합니다.

UPS 배터리 백업을 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

슈나이더 일렉트릭의 UPS 선택기를 사용하여 가정이나 직장에서 사용할 맞춤형 UPS 배터리 백업을 추천받아 보십시오.

가정이나 직장에 UPS가 필요한 이유는 무엇입니까?

가정용: 통신, 보안, 엔터테인먼트를 위해 매일 사용하는 전자장치는 예기치 않은 정전, 전압 변동 또는 기타 전력 공급 중단으로 인해 손상 및 고장이 발생할 위험을 갖고 있습니다. UPS는 다음을 포함한 전자 장치를 위해 보호 기능과 배터기 백업 전력을 제공합니다.

  • 무선 네트워크 장비(라우터, 모뎀)
  • 컴퓨터
  • 텔레비전
  • 보안 시스템
  • 게임 콘솔
  • 모바일 장치

직장용: 정전으로 인한 가동 중단은 누구에게든 큰 문제가 되지만, 특히 기업이나 조직에는 재정적으로 심각한 타격을 줄 수 있습니다. 전력 공급 중단으로 인한 가동 중단은 매년 수십억 달러의 손실을 발생시키는데, UPS가 있으면 이를 방지할 수 있습니다. Fortune 선정 1000대 기업:

  • 예기치 않은 가동 중단으로 인해 소비되는 연간 평균 비용: 12억 5천만 달러~25억 달러
  • 인프라 고장으로 인해 소비되는 시간당 평균 비용: 10만 달러
  • 핵심 애플리케이션 고장으로 인해 소비되는 시간당 평균 비용: 50만 달러~백만 달러

중소기업에서 가동 중단이 발생하면 수익 창출 역량이 저하되어 재정적으로 큰 위기에 처할 수 있습니다.

전자장치에는 최대 와트 등급과 최대 VA(볼트-암페어) 등급이 있으며 연결된 장비에 의해 이러한 등급이 초과되어서는 안 됩니다. 와트는 장비가 실제로 소비하는 전력을 측정하는 반면, 볼트-암페어는 장비에 인가되는 전압에 장비가 소비하는 전류를 곱한 값입니다.

컴퓨터와 UPS 장치에서 VA 등급이 항상 와트 등급과 동일하거나 더 크긴 하지만 와트와 VA 등급은 상당한 차이가 날 수 있습니다. 와트 대 VA의 비율을 '역률'이라 지칭하며, 이는 숫자(예: –0.8) 또는 백분율(예: –80%)로 표시됩니다. 특정 요구사항을 위해 UPS 크기를 정할 때에는 역률이 가장 중요합니다. 일반적으로 UPS는 연결된 장비가 소비하는 총 전력보다 출력 와트 용량이 20~25% 많아야 합니다.

UPS로 백업하려는 대상에 따라 달라집니다. 런타임은 전력 공급이 중단되었을 때 UPS가 연결된 장비에 전력을 공급할 수 있는 시간을 나타냅니다. UPS에 연결된 플러그인 장비가 많을수록 런타임은 감소하기 때문에 UPS가 가장 중요한 장비에만 백업 전력을 공급하도록 하는 것이 중요합니다.

UPS 시스템을 선택할 때 알아야 할 핵심 기능은 무엇입니까?

기본

사용자가 교체할 수 있는 배터리 - 교육을 받은 사용자가 배터리 업그레이드 및 교체를 수행할 수 있도록 하여 가용성을 증대합니다.

서지 전용 콘센트 - 정전 중에 일차 전자장치를 구동하는 데 사용되는 배터리 전력을 낮추지 않고 서지와 스파이크로부터 이차 전자장치를 보호합니다.

결함 표시등 배선 구축 - 벽 회로에서 잠재적인 위험이 있는 배선 문제를 사용자에게 알려주는 LED 표시등입니다.

변압기 블록 스페이스 콘센트(Transformer-Block Spaced Outlet) - 다른 콘센트에 대한 접근을 차단하지 않고 장비를 보호합니다.

자동 자체 테스트 - 주기적인 배터리 점검을 통해 교체가 필요한 배터리를 조기에 감지합니다.

향상

자동 전압 조정(AVR) - 배터리를 사용하지 않고 저압 및 고압 조건을 수정하여 애플리케이션에서 고가용성을 보장합니다.

배터리에서의 순수 사인파 출력 - 활성화된 PFC(보정된 역률) 서버와 민감한 전자장치에 최고 수준의 호환성을 제공하기 위해 유틸리티 전력을 시뮬레이션합니다.

SmartSlot - 네트워크 관리 카드로 UPS 기능을 맞춤화합니다.

확장 가능한 런타임 - 외부 배터리 팩을 통해 필요에 따라 추가 런타임을 허용합니다.

전력 조절 - 커넥티드 부하를 서지, 스파이크, 번개, 기타 전력 장애로부터 보호합니다.

첨단 기능

조정 가능한 전압 전달점 - 입력 전압 범위를 넓히거나 출력 전압을 세밀히 조정하여 배터리 수명을 극대화합니다.

온도 보상형 배터리 충전 - 배터리 온도에 따라 충전 전압을 조정하여 배터리 수명을 연장합니다.

지능형 배터리 관리 - 지능형 정밀 충전을 통해 배터리의 성능, 수명, 신뢰성을 극대화합니다.

예지 고장 알림 - 장애 분석을 통한 조기 경고로 구성품의 사전 교체를 보장합니다.

플러그 앤드 플레이 외장 배터리 - UPS에 런타임을 추가할 때 완벽한 무중단 전력을 보장합니다.

대다수의 전력 문제가 상업용 전력 그리드에서 발생하며 허리케인, 천둥 번개, 눈, 우박, 홍수와 같은 기상 변동뿐만 아니라 장비 고장과 교통 사고도 수천 km의 송전성을 손상시키는 원인이 될 수 있습니다.

다양한 유형의 전력 문제에 대한 자세한 정보는 슈나이더 일렉트릭의 백서 '7가지 유형의 전력 문제'를 참조하십시오.

APC computer and CPU on a Table

가정 및 사무실용 전자 제품

컴퓨터, 홈 네트워킹, 외부 스토리지, 게임, 홈 서버 등을 위한 배터리 백업과 서지 보호를 제공합니다.

슈나이더 일렉트릭 제품 구매
Smart UPS Black APC

네트워크 및 서버

엔트리급 고성능 서버, 스토리지, 비즈니스 네트워킹 시스템을 위한 전력 가용성과 관리 기능을 제공합니다.

제품 찾아보기

데이터센터 및 시설

엔터프라이즈급 네트워크, 데이터센터, 미션 크리티컬 시스템, 산업/제조 프로세스를 위한 완전 통합형 3상 전력 보호를 제공합니다.

솔루션 알아보기

특수 응용 분야

산업 제어, 신재생 에너지, 해양, 통신 및 기타 구성을 포함한 특수한 단상 응용 분야에서 전력 시스템을 보호합니다.

모든 옵션 보기

UPS 관리

UPS 관리와 안전한 시스템 종료를 위한 소프트웨어, 네트워크 관리 카드, 주변 장치를 제공합니다.

추가 상세 정보

UPS 교체 배터리

Back-UPS, Smart-UPS, Smart-UPS On-Line을 위한 교체 배터리 카트리지(RBC)입니다.

자세히 보기

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.