서버 가상화는 오래 전부터 기업의 IT 풋프린트를 통합하기 위한 도구로서 제공되어 왔지만, 이 기술은 최근까지만 해도 널리 채택되지는 않았습니다. 많은 소기업들이 IT 인프라 채택 시 이를 제대로 설계, 유지하고 최적화 하려면 어디에서부터 시작해야 할지를 몰라 어려움을 겪고 있습니다. 대규모 데이터 센터의 경우에는 이러한 목표를 달성하는 방법에 대한 정보가 넘쳐나지만, 중소기업의 경우에는 지침이 될 만한 정보를 거의 찾아볼 수 없습니다. 적절한 지침이 중소기업에 있어서 더욱 중요한 이유는 이들에게 IT 인프라를 제대로 설계 및 관리하기 위해 필요한 리소스와 경험이 상대적으로 부족하기 때문입니다. 또한, 중소기업의 IT 인프라는 클라우드의 데이터에 대한 연결점일 뿐만 아니라 비즈니스의 연속성과 성공을 위한 중요한 요소이기도 합니다.
본 게시물에서는 중소기업이 에너지 효율성을 달성하고 배선실과 서버실의 운영 효율을 극대화하고자 노력하는 과정에서 직면하게 되는 일반적인 문제들에 대해 다루고, 이러한 문제들을 극복하는 데 도움이 되는 해결책과 모범 사례들도 제시합니다.
문제 1: 통합된 가상화 서버 및 네트워킹 장비의 보호 및 구성
자사의 서버와 프로세스의 일부 또는 전체를 가상화한 중소기업들은 IT 인프라를 더 효율적으로 만들기 위한 중요한 조치를 취한 것입니다. 그러나 가상화 이후의 물리적 장비는 비록 수는 적어졌어도 그 중요성은 그 어느 때보다 커지므로 보호 장치가 필요합니다. 게다가 IT 장비를 한 곳에 구성할 경우 가용성 문제로 이어질 수 있습니다.
해결책: 중소기업들은 중요한 서버가 서버 및 네트워킹 환경에 맞게 제대로 설계된 랙 인클로저를 통해 적절한 환경 조건에서 작동하도록 할 수 있습니다. 이러한 유형의 인클로저는 케이블 관리 및 배전 등의 기능들을 포함하고 있어 더 나은 구성이 가능하며, 문제 해결 시 인적 오류를 줄여 주고, 뜨거운 기류와 차가운 기류를 격리시킬 수 있도록 도와 줍니다. 중소기업은 또한 현장의 배전 장치(PDU)와 무정전 전원 장치(UPS)를 이용해 정전과 물리적, 환경적, 보안적 위협으로부터 장비를 보호함으로써 장비의 가용성을 유지해야 합니다. 일부 PDU 유형은 맞춤형의 전력 제어 및 능동적 모니터링을 지원하여 개별 콘센트의 무단 사용을 제한하고 회로의 과부하를 피할 수 있도록 해 줍니다. UPS 시스템은 외부 전원이 끊겨도 실행 가능한 전력을 제공함으로써 중요한 컴퓨팅 및 연결 장비가 지속적으로 작동하도록 해 줍니다.
문제 2: 가상 서버의 안전한 작동 정지
가상 환경을 구현하고 관리하기는 점점 더 수월해지고 있지만, 이들이 의존하고 있는 IT 인프라의 중요 전력 및 냉각 지원 기능은 여전히 정전에 취약할 수 있습니다.
해결책: 이상적인 시나리오는 모든 IT 시설이 UPS를 갖춘 발전기나 연장 배터리 팩을 사용하여 실행 시간을 극대화함으로써 장시간 지속되는 정전 사태를 극복하는 것입니다. 하지만 이러한 해결책이 모두 불가능하다면, 안전한 작동정지 소프트웨어와 UPS 또는 PDU 시스템과 같은 사전 구성된 장비가 서버, 애플리케이션 및 데이터를 손상으로부터 보호하는 데 있어서 극히 유용할 수 있습니다. 원격 관리 기능은 물론 전력 문제, 정전 및 배터리 수명에 대한 선제적인 알림 및 경고 기능을 갖춘 솔루션을 모색하십시오.
문제 3: IT 전용 공간이 아닌 곳에 구축되는 IT 및 네트워킹 장비
많은 중소기업들이 IT 장비를 위해 사용하고 있는 비 IT 전용 공간들은 새로운 IT 장비의 구축에 사용 가능한 공간이 부족해지는 문제를 겪을 수 있습니다.
해결책: 장비를 비전용 공간에 구축할 수 있도록 특별히 설계된 인클로저를 활용하면 전용 IT 공간에서와 동일한 전력, 냉각 및 보호 기능을 제공받을 수 있습니다. UPS 시스템과 케이블 관리 기능을 갖춘 팬 환기식의 방음 인클로저는 중요한 전력 백업 및 원격 모니터링 기능을 제공하는 한편으로 설치 및 관리가 용이한 체계적인 근거리 구축까지 보장합니다.
문제 4: 바닥 공간 사용 최소화
바닥 공간이 부족할 경우에는 장비 확보에 어려움이 따를 수 있습니다. 이는 수많은 중소기업들이 직면하고 있는 문제입니다.
해결책: 벽면 장착형 솔루션은 바닥 공간이 부족한 IT 환경에 이상적입니다. 모든 유형의 장비를 손쉽게 수용하고 가역형 장착 레일이 탑재되어 있어 여러 장착 옵션을 허용하도록 개발된 솔루션을 모색하십시오. 벽을 중심으로 회전하는 인클로저는 유지보수 및 설치를 위해 장비에 더 손쉽게 접근할 수 있습니다. 이상적인 경우, 높이가 13U인 랙을 사용하면 건물의 연결 상태를 유지해 주는 분산 장비를 위한 적정 공간이 확보됩니다.
문제 5: 공간 활용의 극대화: IT 장비를 좁은 공간에 설치하여 서버실 용량 확대
소형 랙은 네트워크실에 설치 가능한 장비의 수량과 가용성을 제한하는 반면, 대형 장비는 중소기업의 IT 공간에서 흔히 볼 수 있는 협소한 모서리와 소규모 설비실에 부적절하며 설치하기도 쉽지 않습니다.
해결책: 신속한 확장이 가능하고 비용이 낮은 유연한 솔루션을 활용하여 형태나 면적에 관계없이 공간 활용을 최적화하십시오. 얇은 2포스트 랙과 모니터링 장비를 사용하면 구성이 최적화되므로 비좁은 IT 공간에 들어갈 필요가 없어집니다. 수직 케이블 매니저는 또한 케이블을 정리된 상태로 유지하여 케이블의 배선 및 설치를 간소화합니다. 원격 모니터링 소프트웨어는 현행 장비의 활용도를 중앙집중적으로 살펴봄으로써 용량 계획은 물론 최적화도 수행할 수 있게 해줍니다.
문제 6: 통합된 서버실의 공간 최적화
IT 공간의 재설계나 변경 없이 장비를 통합할 경우 전력 및 냉각 비용이 불필요하게 증가할 수 있습니다.
해결책: 손쉽게 확장 가능한 서버실 아키텍처의 구축에 냉각 기능을 이미 갖춘 공간을 활용합니다. 3kVA 단위로 증대되는 단순하고 반복 가능한 설치 아키텍처는 랙 수준의 UPS 전력 보호 장치와 서버와 네트워킹 장비를 혼합 수용하기에 충분한 수의 콘센트를 제공할 수 있습니다.
문제 7: 소규모 서버실 및 네트워크실을 이용한 비용 통제
IT 장비의 보호, 적절한 냉각 및 가용성을 보장하기 위해서는 많은 비용이 들 수 있습니다. 이는 네트워크실에 큰 예산을 할당할 수 없는 중소기업의 경우 특히 그렇습니다.
해결책: 가격이 불과 400달러부터 시작하는 랙 솔루션으로 장비를 관리하여 최적의 냉각 성능을 달성할 수 있으며, 이는 설치 또한 편리합니다. 4포스트의 개방식 프레임 랙을 사용하면 간단하게 장비를 정리 상태로 유지하고 바닥의 여유 공간을 확보할 수 있습니다.
IT 장비를 좁은 공간에 구축하는 데 따른 문제에 직면한 중소기업들은 실용적이고 이해하기 쉬운 본 지침을 따름으로써 효율성을 개선하고 운영을 간소화하며 장비 보호 성능을 강화할 수 있습니다. 또한 가동 중지 위험이 감소함에 따라 비즈니스 수익성이 증대되고 고객 경험이 개선됩니다.