가동 시간이 극히 중요할만한 데이터 센터 환경을 꼽아 보라면 아마도 공항이 가장 먼저 떠오를 것입니다. 상공에 있는 항공기가 지상의 항공 관제사의 도움으로 안전하게 착륙해야 하는 경우를 생각해보면, 정전 발생으로 인해 이러한 제어 시스템을 지원하는 시스템이 중단되는 위험을 용납할 수 없는 이유를 쉽게 알 수 있습니다.
하지만 전력이 지속적으로 필요한 곳은 비단 데이터 센터뿐만이 아니라고 Rudy Barrow 씨는 말합니다. 그는 매년 400만 명의 탑승객이 이용하는 캘리포니아주 버뱅크의 밥 호프 공항에서 IT 책임자로 일하고 있습니다. "공항 활주로의 조명 시스템은 어떠한 종류의 정전이 발생해도 작동할 수 있어야 합니다"라고 그는 말합니다.
마찬가지로, 공항 소방서에서 벽면 장착형 제세동기에 이르는 모든 영역에도 안정적인 전력이 필요합니다. "인명을 살려야 하는 상황에서 배터리 전력이 떨어져 어쩔 도리가 없다고 말해야 하는 촌극은 피해야죠"라고 그는 말합니다.
설상가상으로, 공항의 일부 시설은 로스앤젤레스 시 경계 내에 위치해 있다는 문제가 있습니다. 따라서 일부 전력은 LA의 전력회사로부터 공급됩니다. "부분 정전이 지속되거나 전력 급상승이나 일시적인 부분 정전이 발생하는 간헐적인 문제로 인해 시스템이 중단될 수도 있습니다"라고 Barrow 씨는 설명합니다.
공항에서는 이러한 문제에 대처하기 위해 백업 발전기를 갖추고 있지만, APC by Schneider Electric UPS 장치도 사용하고 있습니다. "APC UPS는 발전기로 원활하게 전환할 수 있게 해 주므로 커다란 도움이 되고 있습니다"라고 그는 말합니다. 예를 들어 발전기에 문제가 있는 경우에도 UPS가 장시간에 걸쳐 전력 공급 문제를 처리합니다.
Barrow 씨는 "안정적인 전력 즉, APC 제품의 지속적인 신뢰성에 언제든지 기댈 수 있다는 사실에 마음이 든든합니다"라면서 "어떤 제품과도 바꾸고 싶지 않고 그럴 계획도 전혀 없습니다"라고 말합니다.
공항에서는 주로 Symmetra UPS를 사용하고 있다고 그는 말합니다. 또한 소형 UPS 모델을 이용하여 회계 부서를 비롯한 개별 작업 그룹들을 지원하고 있습니다.
물론 IT와는 전혀 관련이 없는 요구사항들도 존재합니다. 공항에서는 활주로 조명 외에 주차장 구조물과 다양한 환경 인클로저들을 위한 백업 전력도 갖추고 있습니다. Barrow 씨는 "이러한 용도를 위해 소형 1U 랙 장착형 UPS 장치 몇 가지와 서지 보호기를 비롯한 각종 장치를 사용하고 있습니다"라며 "거의 백 퍼센트 APC로 전환한 상태입니다"라고 말합니다.
그는 20년간 IT 분야에 종사하면서 다양한 정부 기관과 회사에서 근무했는데, 여러 다른 백업 솔루션들과 관련하여 시행착오를 겪었다고 합니다. "하지만 제가 상대했던 거의 모든 업체들에서 사용해 온 신뢰성 있는 제품은 모두가 APC 제품이었습니다"라고 그는 말합니다. "배터리 교환 말고는 어떠한 문제도 겪은 적이 없습니다. 전력 급상승으로 장비가 손상되거나 전력 주기에서 충분한 전력을 공급 받지 못한 적도 없습니다."
밥 호프 공항의 전력 요구사항과 APC by Schneider Electric UPS가 이를 어떻게 만족시켰는지 자세히 알아보려면 Barrow 씨와 가진 비디오 인터뷰를 확인하십시오.