APC PowerChute Network Shutdown v4.1 for VMware
이 비용 효율적인 솔루션은 가상 IT 아키텍처의 보호를 간소화합니다. PowerChute는 네트워크를 통해 APC UPS와 통신하여 전력 중단이나 장시간의 정전으로부터 IT 환경을 보호합니다. PowerChute를 VMware HA Clusters와 함께 사용하면 가상 머신으로의 마이그레이션을 촉발하여 가동 시간을 극대화한 후 가상 머신과 호스트를 정상적으로 종료합니다.
주요 특징
- 사용하기 쉬운 웹 인터페이스: 작동 종료 시기와 방식을 간편하게 선택할 수 있으며, 모니터링 및 경보를 위한 플러그인을 지원합니다.
- 물리/가상 IT 환경 보호: APC UPS Network Management Card와 함께 작동하여 서버와 머신에 대한 네트워크 기반의 자동 종료 기능을 지원하며, 단일, 중복, 고급 중복 및 병렬 UPS 구성을 지원합니다.
- 가동 중단 시간 단축 및 데이터 무결성 보호: 장시간의 정전과 같은 심각한 상황에서도 보장됩니다.
VMware vSphere™ Integration for StruxureWare™ Data Center Operation
APC VMware vSphere Integration for StruxureWare Data Center Operation은 IT 계층과 물리적 인프라 계층의 정보를 결합하여 더 효율적이고 신뢰성 있는 데이터 센터 운영 환경을 구축합니다. 또한, 데이터 센터 관리자가 가상 머신을 하나의 호스트로부터 다른 호스트로 자동으로 마이그레이션할 수 있게 해 줍니다.
주요 특징
- 자동 대응 기능 지원: 물리적 인프라를 위험에 노출시키는 이벤트에 대한 자동 대응 기능을 지원하고 무중단 가동 시간과 가용성을 보장합니다.
- 잠재적인 부정적 영향을 미리 확인하여 식별: 물리적 장치에 장애가 발생할 경우 비즈니스에 중요한 애플리케이션에 대해 이 기능이 동작합니다.
- 비즈니스 연속성 보장 및 데이터 손실 방지: 자동 장애 복구 기능과 제로 가동 중단 시간을 통해 실현됩니다.
- 전체 IT 환경의 모니터링: VMware vSphere의 전력, 냉각, 보안, 환경 데이터 등을 모니터링하며, 인프라를 위험에 노출시킬 수 있는 이벤트에 대한 알림을 수신합니다.