FAQ 검색
비디오: APC Back-UPS 제품에서 경고음이 울리는 이유는 무엇일까요?
문제:
UPS는 일반적으로 사용자가 쉽게 볼 수 없는 장소에 설치 및 배치됩니다(예: 책상 아래, 배선함 등). 따라서 사용자에게 UPS 및 전원 상태 변화에 대한 사전 예방적 경고를 제공하기 위해 APC의 UPS에서 신호음이 울립니다. UPS에서 가끔 울리는 단일 신호음은 정상적인 UPS 작동입니다. 이는 UPS가 부하를 보호하고 있다는 것을 의미합니다. 아래는 음향 지표와 의미에 대한 목록 일부입니다. 신호음의 전체 목록은 Back-UPS 사용자 설명서를 참조하십시오.
제품 라인:
모든 Back-UPS 제품군
원인:
1.) Back-UPS 제품이 배터리 전원으로 작동 중입니다. - 이 경보는 UPS가 직결 작동에서 배터리 사용 작동으로 전환됨을 나타냅니다. 이제 배터리 전원 공급 콘센트가 배터리 전원을 사용합니다.
2.) Back-UPS 제품이 배터리 부족 상태가 되었습니다. - 이 경보는 UPS가 배터리 부족 상태에 도달했으며 곧 종료됨을 나타냅니다. UPS는 제한된 시간 동안만 배터리로 작동할 수 있습니다. 장치의 배터리가 너무 많이 방전되지 않도록 보호하기 위해 UPS가 종료되고 출력이 꺼집니다. 장치가 곧 종료된다는 것을 경고하기 위해 UPS는 실제 종료되기 2분 전에 이 경보를 울립니다. 옵션으로 제공되는 APC 관리 소프트웨어를 사용하면 2분을 변경하여 임박한 종료에 대한 경고를 더 많이 제공할 수 있습니다. 이 신호음이 들리면 운영 체제를 즉시 종료하여 데이터 손실이나 손상을 방지해야 합니다.
3.) 용량 과부하 - 이 경보는 UPS가 과부하 상태를 감지했음을 나타냅니다. 이 경보가 울리면 불필요한 장비를 제거하십시오. 경보는 부하가 감소될 때까지 유지됩니다. UPS가 보호하려는 장비를 처리할 수 있는지 확인하려면 APC의 UPS 선택도구를 방문하십시오.
4.) 장치 자체 테스트 실패 - 대부분의 Back-UPS 제품은 14일마다 내부 자체 테스트를 수행하여 배터리 무결성을 확인합니다. 배터리가 자체 테스트에 실패하면 "배터리 교체" LED가 켜집니다. 배터리 교체 LED는 배터리가 수명이 거의 다 되었다는 경고이며 일반적으로 2-4주 내에 배터리를 교체하는 것이 좋습니다.
5.) UPS 경보음 비활성화 - PowerChute Personal Edition 소프트웨어를 사용할 때는 UPS 경보음을 비활성화할 수 있습니다. (모든 Back-UPS 모델에 가능하지는 않음)
해결:
1.) Back-UPS 제품이 배터리 전원으로 작동 중입니다.
신호음:
• 30초마다 4회의 신호음이 울립니다(노란색 배터리 전원 작동 LED가 켜짐).
. 5초마다 1회의 신호음
- 입력 전압이 컴퓨터 장비에 안전하지 않다고 판단되면 UPS는 배터리 전원 작동 모드로 전환됩니다. 장치가 일반 전원 작동 모드로 돌아오면 경보가 중지됩니다. 허용 가능한 전압 창은 사용자 설명서의 기술 사양 섹션을 참조하십시오. 배터리 전원 작동 모드로 가끔 전환되는 것은 큰 문제가 아니며 정상 작동으로 간주해야 합니다. UPS는 깨끗하고 안전하며 신뢰할 수 있는 전원을 공급하려고 노력합니다. 장치가 APC 관리 소프트웨어와 함께 제공된 경우 장치와 함께 제공된 기본 허용 전압을 변경할 수 있습니다. 이 작업에 대한 지침은 APC 관리 소프트웨어의 도움말 섹션을 참조하십시오.
- 주파수가 +5% 또는 -5%를 벗어나도 Back-UPS 제품은 배터리 전원 모드로 전환됩니다. 주파수 왜곡은 일반적으로 출력이 낮은 발전기에 의해 가장 많이 발생합니다. 발전기가 일정한 출력 주파수를 유지할 수 있도록 하려면 연결된 총 부하의 3~5배 출력을 가진 발전기를 사용해야 합니다. +/-5% 편차를 변경할 방법은 없습니다.
- 들어오는 전력의 형태가 "너무 불규칙하다"고 판단되면 일부 Back-UPS 제품은 배터리 전원 모드로 전환됩니다. 입력 전압이 허용 한계 내에 있다는 것이 이미 확인된 경우, 이는 문제가 될 가능성이 높습니다. 대부분의 Back-UPS 제품은 입력 전력의 형태 민감도를 높음에서 중간 또는 낮음으로 변경할 수 있습니다. 이 설정을 조정하는 자세한 방법은 사용자 설명서를 참조하십시오.
참고: 간단한 전원 장애인 경우, 장치 신호음이 한두 번만 울립니다.
2.) Back-UPS 제품이 배터리 부족 상태가 되었습니다.
• 연속적인 신호음(노란색 배터리 전원 작동 LED 점등)
참고: APC 관리 소프트웨어를 사용하는 경우, 자동으로 종료됩니다.
3.)용량 과부하
• 일정한 단일 신호음(빨간색 과부하 LED 점등)
Back UPS가 일정한 신호음을 울리고 부하를 줄여도 문제가 해결되지 않으면 다음 단계를 시도해 보십시오.
1) UPS를 끕니다.
2) UPS에서 모든 장비를 분리합니다.
3) 벽면 콘센트에서 UPS의 플러그를 뽑습니다.
4) 전원 켜기 버튼을 누르고 있으면 두 번의 신호음이 울립니다. 두 번째 신호음이 끝나기 전에 버튼을 놓으십시오.
이 때 UPS가 배터리 전원 모드로 전환되어 정상 작동되거나 계속 일정한 신호음을 울립니다. 이 신호음이 계속 울린다면 과부하로 인해 UPS가 영구적으로 손상되었다는 것을 나타냅니다. APC 지원에 문의하여 교체하거나 APC의 UPS 선택도구를 방문하십시오.
4.) 장치 자체 테스트 실패
• 1분 동안 연속적인 신호음 울림, 5시간마다 반복(배터리 교체 LED 점등)
1단계:
Back-UPS 제품의 내부 배터리가 연결되어 있는지 확인합니다. 이 방법에 대한 지침은 사용자 설명서에 나와 있습니다.
2단계:
UPS가 과부하 상태가 아닌지 확인합니다(배터리 콘센트의 와트 용량은 Back-UPS 제품 사용자 설명서 참조). APC는 배터리 전원 콘센트에 컴퓨터와 모니터만 연결하고, 다른 주변장치는 UPS 뒷면의 "서지 전용" 레이블이 있는 콘센트에 연결할 것을 권장합니다. 콘센트 스트립 또는 서지 보호기를 절대로 UPS에 연결하면 안 됩니다. UPS의 과도한 부하를 제거합니다. 동일한 측면에서 Back-UPS 제품이 완전 부하 상태(배터리 콘센트 와트 용량의 80% 초과)에 가까운 경우에도, Back-UPS 제품을 마스터 켜짐 스위치로 사용하여 장비 전원을 켜는 것이 좋습니다. 대신, 연결된 장비를 켜기 전에 Back-UPS 제품을 켜서 자체 테스트가 완료되도록 합니다. 또한 Back-UPS 제품을 켜두고 끄지 않는 것도 괜찮습니다.
3단계:
외부 배터리 팩을 사용하는 중이었다면 분리하십시오. UPS가 완전히 충전된 상태(5시간 동안 중단 없이 또는 배터리 작동 모드로 전환되지 않고 충전된 경우)이고 정상 부하에 연결된 상태에서 자체 테스트를 수행해야 합니다. 이렇게 하려면 Back-UPS 제품이 벽면 콘센트에 연결되어 있어야 하며, 긴 신호음이 들릴 때까지(약 4초) 켜짐/꺼짐 버튼을 누르고 있어야 합니다. "배터리 전원 작동"(노란색) LED가 켜지고 "일반 전원 작동"(녹색) LED가 깜박입니다. 이 테스트는 약 15초가 소요되며 두 가지 결과 중 하나를 생성합니다. 배터리 교체 LED가 계속 점등 상태로 있을 경우(장치에서 테스트 실패를 나타내는 경고음/신호음이 1분 동안 울림) 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 LED가 꺼질 경우에는 배터리를 교체할 필요가 없습니다.
4단계: ("3단계"에서 배터리 교체 LED가꺼지지 않는 경우에만 진행)
Back-UPS 제품에는 배터리를 포함하는 2년 보증이 제공됩니다. Back-UPS 제품을 2년 이내에 구입한 경우 APC 지원에 문의하고 이 문서의 수행 단계를 참조하십시오. 또한 Back-UPS RS/XS 하단에도 정확한 부품 번호와 일련 번호가 있습니다.
Back-UPS 제품이 공장 보증 범위를 벗어난 경우, UPS 교체 배터리 및 업그레이드 선택도구를 사용하십시오. 이 선택도구는 고갈된 배터리 팩을 교체하거나 새로운 APC Back-UPS로 업그레이드하기 위한 보증 외 옵션을 제공합니다.
5.) UPS 경보음을 비활성화합니다.
장치 내 음소거 기능을 통해 UPS 경고음 관리(Back-UPS ES 'M' 시리즈 및 Back-UPS Pro)
APC Back-UPS ES M-시리즈에서는 급속 음소거 기능을 사용하여 일시적으로 경보음을 소거합니다.
음소거 버튼을 통해 APC Back-UPS ES의 경보음 소거:
음소거 버튼을 통해 APC Back-UPS Pro의 경보음 소거:
PowerChute Personal Edition을 통해 UPS 경보음 설정 관리
1단계:
UPS의 RJ45를 UPS와 컴퓨터 간의 USB 통신 케이블에 연결합니다. USB 케이블이 호스트 컴퓨터의 기본 USB 포트 중 하나에 직접 삽입되었는지 확인합니다. 허브나 애프터마켓 USB 카드를 사용하여 통신을 설정하지 마십시오.
2단계:
컴퓨터에서 "새 하드웨어 장치"를 발견하면 PowerChute Personal Edition 소프트웨어를 현재 지원되는 운영 체제에 설치하십시오.
3단계:
소프트웨어가 올바르게 설치되면 "구성" 탭 아래에 있는 "알림 구성" 섹션에 액세스하여 "배터리 Back-UPS 경보" 섹션을 변경하여 UPS의 경보음을 비활성화할 수 있습니다. 여기서 경보는 모든 이벤트에 대해 활성화 및 비활성화할 수 있으며, 특정 UPS 조건 또는 고객 지정 기간 동안 비활성화할 수 있습니다.