FAQ 검색
Back-UPS ES에서 전원 LED가 깜박이면서 일정한 신호음이 울리는 이유는 무엇입니까?
문제:
Back-UPS ES에서 전원 LED가 깜박이면서 일정한 신호음이 울리는 이유는 무엇입니까?
제품 라인:
BACK-UPS ES
환경:
BE350G, BE450G, BE550G, BE650G1 및 BE750G
원인:
신규 설치인 경우 내부 배터리가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
이 절차에 대한 지침은 사용자 설명서를 참조하십시오.
Back-UPS ES는 14일마다 내부 자체 테스트를 수행하여 배터리의 무결성을 점검합니다. 배터리가 자체 테스트에 실패하면 전원 LED가 깜박이면서 일정한 신호음이 울립니다. 이는 배터리 수명이 거의 다 되었다는 경고이며 일반적으로 2-4주 내에 배터리를 교체하는 것이 좋습니다.
해결:
1단계:
UPS가 과부하 상태가 아닌지 확인합니다.
- Back-UPS ES 350은 배터리 전원 콘센트에서 350VA 또는 200W를 지원할 수 있습니다.
- Back-UPS ES 450은 배터리 전원 콘센트에서 450VA 또는 257W를 지원할 수 있습니다.
- Back-UPS ES 550은 배터리 전원 콘센트에서 550VA 또는 330W를 지원할 수 있습니다.
- Back-UPS ES 650은 배터리 전원 콘센트에서 650VA 또는 390W를 지원할 수 있습니다.
- Back-UPS ES 750은 배터리 전원 콘센트에서 750VA 또는 450W를 지원할 수 있습니다.
APC는 배터리 전원 콘센트에 컴퓨터와 모니터만 연결하고, 다른 주변장치는 UPS의 "서지 전용" 레이블이 있는 콘센트에 연결할 것을 권장합니다. 콘센트 스트립 또는 서지 보호기를 절대로 UPS에 연결하면 안 됩니다. UPS의 과도한 부하를 제거합니다. 동일한 측면에서 Back-UPS ES가 완전 부하 상태(배터리 콘센트 와트 용량의 80% 초과)에 가까운 경우에도, Back-UPS ES를 마스터 켜짐/꺼짐 스위치로 사용하여 장비 전원을 켜는 것이 좋습니다. 대신, 연결된 장비를 켜기 전에 Back-UPS ES를 켜서 자체 테스트가 완료되도록 합니다.
2단계:
UPS가 완전히 충전된 상태(5시간 동안 중단 없이 또는 배터리 작동 모드로 전환되지 않고 충전된 경우)이고 정상 부하에 연결된 상태에서 자체 테스트를 수행해야 합니다. 이를 위해서는 배터리 콘센트에 연결된 모든 장비의 전원을 끕니다. 그런 다음 Back-UPS ES를 끄고 다섯까지 센 다음 전원을 다시 켜서 재부팅합니다. 일정한 신호음이 사라지면, 잘못된 배터리 전원 작동 조건이었던 것이며 장치가 재설정된 것입니다. 이제 다시 사용할 준비가 되었습니다. 신호음이 사라지지 않으면 3단계로 진행하십시오.
3단계: ("2단계"에서 배터리 교체 조건이 소거되지 않은 경우에만 진행)
Back-UPS ES는 내부 배터리를 포함하는 3년 보증을 제공합니다. Back-UPS ES를 3년 이내에 구입한 경우 APC 지원에 문의하고 이 문서의 수행 단계를 참조하십시오. 또한 Back-UPS ES 하단에도 정확한 부품 번호와 일련 번호가 있습니다.
Back-UPS ES가 3년 보증 범위를 벗어난 경우, 여기를 클릭하여 업그레이드 및 배터리 교체 옵션을 살펴 보십시오.