US News and World Report가 발표한 "2019년 최고의 삶의 질" 전 세계 국가 순위에서 스웨덴은 캐나다에 이어 2위를 차지했습니다. 스웨덴의 성공을 이끈 비결 중 하나는 현대적인 교육 시스템입니다.
대부분의 스웨덴 학교들은 광섬유로 서로 연결되어 높은 대역폭의 인터넷 접속을 쉽게 사용할 수 있습니다. 교사들은 웹 기반 교육 도구를 많이 활용합니다. 학생들은 매일 노트북과 iPad를 사용합니다. 학교 직원들은 IP 전화로 기본적인 소통을 합니다. 이것은 세계적인 추세입니다.
SISAB(Skolfastigheter I Stockholm AB)는 매일 약 20만 명의 어린이와 성인을 수용할 수 있는 2,500채의 건물(600개소)을 포함하여 스톡홀름에 있는 대부분의 학교와 취학 전 시설을 소유하고 관리하는 단체입니다. 이러한 건물에서 제공하는 교육의 질은 학습의 메커니즘으로 사용되는 엣지 컴퓨팅 시스템의 복원력과 성능에 크게 좌우됩니다.
"전통적인 교실"에서 "디지털 교실"로 전환오늘날 스톡홀름의 학생들은 정보 기술의 도움 없이는 학교 공부를 할 수 없을 정도입니다. 학생들이 사용하는 많은 도구가 서로 연결되어 있으므로 시스템의 중단은 학생들의 학습에 방해가 됩니다. SISAB의 Mates Carlqvist는 정보 시스템에 장애가 발생할 경우에도 안정적인 인터넷 접속 및 원활한 통신을 확보하기 위해 SISAB는 엣지 컴퓨팅 시설의 IT 장비와 시스템을 표준화하고, 안전하며 신뢰성 높은 솔루션으로 현대화하기로 결정했다고 밝혔습니다.
이를 달성하기 위해, SISAB는 15년 동안 SISAB의 서비스 및 설치 협력업체였던 자신들의 기술 파트너 Örnsberg's El & Data를 통해 슈나이더 일렉트릭 APC에 엣지 컴퓨팅 시설을 강화할 수 있는 솔루션을 학교들에 공급해줄 것을 요청했습니다. 학교의 시스템은 학교 건물의 지하실에 위치해 있었습니다. SISAB 운영진은 학교 관리자에게 더 많은 가동 시간을 확실하게 제공할 수 있는 안전하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 필요로 했습니다. 정보 시스템에 장애가 발생할 경우에도 학생들이 계속해서 학습할 수 있고 교실은 계속 운영될 것이라는 확신이 필요했습니다.
슈나이더 일렉트릭의 기존 고객(SISAB는 현재 슈나이더 일렉트릭 건물 관리 시스템-BMS를 사용하고 있음)인 SISAB는 사물 인터넷(IoT) 기술 구축을 통한 현대화와 첨단화를 제공할 수 있는 파트너를 찾고 있었습니다.
인프라 문제와 불필요하게 높은 비용 해결스톡홀름 시내의 학교들은 지하실의 IT 룸에서 오래된 무정전 전원 공급장치(UPS)를 사용하고 있었습니다. 그 결과, UPS 장치 내의 배터리가 불량하거나 수명이 다하여 오류 및 경보가 발생하는 것을 조치하기 위해 기술자를 주기적으로 파견해야 했습니다. 이는 기술자들이 이 지역 전체에서 이러한 장치를 제대로 유지하기 위해 현장에서 현장으로 이동하면서 상당한 시간을 소비해야 했다는 것을 의미합니다.
120개의 IT 룸에는 통신 스위치, 라우터, BMS 서버, 독립형 UPS 시스템 및 개방형 랙 등이 포함된 각종 장비가 모여 있었습니다. 이러한 자산들은 중앙 집중화되지 않았으며 일부 장비는 그냥 벽에 달려 있기도 했습니다.
SISAB는 IT 장비가 있는 장소를 여러 방식으로 현대화하고자 했습니다. 첫째, IT 자산들을 한 캐비닛에 안전하게 설치하고 잠가 놓길 원했습니다. 둘째, 시스템 가동 시간을 향상시키기 위해 높은 배터리 성능과 긴 수명을 보장하는 UPS 솔루션을 원했습니다. 셋째, 수리에 5분도 걸리지 않는 스위치 재부팅을 수동으로 처리하려고 서비스 엔지니어를 파견하는 데 걸리는 시간과 비용을 피하기 위해 랙 전원 스위치를 원격으로 제어할 수 있는 기능을 원했습니다.
슈나이더 일렉트릭 APC 솔루션은 안전하고 신뢰할 수 있는 기술을 제공합니다.엣지 컴퓨팅 전력, 환경 및 랙 장비의 선도적인 제공업체인 APC는 120개의 IT 룸 현장 전체에 Smart UPS 리튬 이온 UPS, NetShelter 인클로저 및 스마트 랙 배전 장치(PDU)를 포함하는 솔루션을 제안했습니다.
이 솔루션은 건물 관리 팀에게 다음과 같은 다양한 이점을 제공했습니다.
- 표준화를 통한 지원 단순화 – SISAB는 각 현장에 동일한 랙, UPS 및 PDU 장비가 장착되도록 함으로써 서비스 담당자가 언제 서비스 요청을 받을지 보다 쉽게 알 수 있도록 했습니다. 예비 부품 또는 교체용 부품의 주문 절차가 빠르고 쉬워졌으며 서비스 담당자들은 담당 지역 내의 설비 특성에 빠르게 익숙해질 수 있어서 스트레스를 덜 받았습니다.
- 원격 모니터링 기능 – 시스템을 원격으로 재부팅할 수 있는 지능형 PDU입니다. 이를 통해, 서비스 담당자는 시스템을 원격으로 간단히 다시 시작할 수 있었습니다. 이는 교통 체증 상황에서 현장에서 현장으로 오가는 시간을 줄였습니다.
- 보안 강화 – IT 룸 전체에 장비가 무질서하게 놓여 있던 예전과 달리, 이제 IT 및 네트워킹 시스템은 잠글 수 있는 방 안에서 하나의 보안 랙에 모여 중앙 집중화됩니다. 승인된 직원만 출입이 허가됩니다. 이로 인해 인적 오류의 사례가 줄어들었습니다.
- 시스템 가용성/가동 시간 향상 – 리튬 이온 배터리가 장착된 새로운 Smart-UPS 전원 보호장치가 설치되었습니다. 기존의 UPS 장치에 비해 새로운 UPS와 배터리는 보증 기간(5년) 및 예상 수명(8~10년)이 깁니다. 따라서 배터리를 교체하기 위한 기술자 파견이 줄어들고, 백업 가동 시간은 증가하며(전력 결함의 영향 최소화), 설치에는 보안 IT 캐비닛 내의 작은 공간만 필요합니다. 소규모 데이터 룸에는 환경 상태를 확인하고 통신하는 온도 및 습도 센서도 있으므로 과도한 습도 또는 온도 변화에 따른 예상치 못한 가동 중단 시간을 피할 수 있습니다.
Örnsbergs El & Data의 Stefan은 "장비 재가동을 위해 기술자를 파견하는 데 소요되는 응답 시간과 비용을 크게 줄일 수 있습니다"라고 말합니다.
새로운 엣지 컴퓨팅 시스템 인프라를 구축한 결과, 이제 SISAB 관리자는 학생, 교사, 직원이 필요할 때, 중단 없이, 필요한 정보에 액세스할 수 있다는 것을 확신합니다.