현대 학교 시스템에서, 교사들은 내일의 리더들을 교육하기 위해 웹 기반 도구와 연결성에 의존합니다. SISAB(Skolfastigheter I Stockholm AB)는 매일 약 20만 명의 어린이를 수용할 수 있는 스톡홀름의 2,500개 학교 건물 대부분을 소유하고 관리합니다. 다른 현대식 학교 시스템과 마찬가지로, 교육의 질을 위해서는 엣지 컴퓨팅의 복원력이 필요합니다.
과제
IT 시스템은 학교 건물의 지하실에 위치해 있었습니다. SISAB 운영진은 학교 관리자에게 더 많은 가동 시간을 확실하게 제공할 수 있는 안전하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 필요로 했습니다.
솔루션
리튬 이온 전원 보호 기능을 갖춘 마이크로 데이터 센터는 긴 수명(8~10년), 낮은 유지보수 요구사항 및 원격 기능을 갖춘 표준화된 통합 솔루션을 제공합니다.
결과
SISAB는 이제 승인된 담당자만 출입할 수 있는 잠금 가능한 방에 중앙 집중식으로 IT 장비를 보유하며, 관리자는 리튬 이온 배터리의 수명 연장 덕분에 서비스 비용을 절감할 수 있습니다.
"정보 시스템에 장애가 발생할 경우에도 안정적인 인터넷 접속 및 원활한 통신을 확보하기 위해 SISAB는 엣지 컴퓨팅 시설의 IT 장비와 시스템을 표준화하고, 안전하며 신뢰성 높은 솔루션으로 현대화하기로 결정했습니다."