シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリック が APC Mobile Power Pack を新発売

シュナイダーエレクトリック が APC Mobile Power Pack を新発売

シュナイダーエレクトリック がスマートフォンおよび USB 充電型デバイス用外部バッテリーパック、 APC Mobile Power Pack を新発売

あなたのモバイルデバイスの力を引き出します。オンライン ソーシャルやゲーム、仕事において使える時間を伸ばしましょう!

2014年11月4日、イギリスのロンドンで、 シュナイダーエレクトリック は高容量、高効率の外部バッテリーパック、APC Mobile Power Pack を発表しました。 APC Mobile Power Pack は、すべてのスマートフォンやタブレット、USB ケーブルで充電するあらゆるデバイスを持ち運びながら充電できるよう設計されています。 この新しい軽量外部バッテリーにより、位置情報や GPS を使う電力消費が激しいアプリをはじめ、より多くの種類のアプリが長期間使用できるようになります。

Schneider Electric Hong Kong and Macauの IT ビジネス部門ヴァイスプレジデント、Jonathan Chiu(ジョナサン・チウ)は次のように語ります。「誰もが、家や旅先、仕事中にバッテリー持続時間の延長が必要になる場面があります。 APC Mobile Power Pack は必要なときに、必要なアプリを確実に利用できるようにするため設計されました。例えば E メールや文書のダウンロード、ツイート、ゲームアカウントへのアクセス、イベントでの写真や動画のアップロードのような場面です。 APC Mobile Power Pack があれば、手持ちのデバイスが高解像度液晶だからといってバッテリー残量を気にしながら過ごす必要もなくなります」

外部バッテリーパックである APC Mobile Power Pack は、M5 (5000mAh) および M10 (10,000mAh) の 2 つのサイズがあります。 小型の M5 は 142g で大きさは 108mm x 65mm x 15mm 、平均的なスマートフォン 2 回分の充電が可能です。 M10 は 243g で大きさは 147mm x 89mm x 14mm となっており、タブレット 1 回またはスマートフォン 4 回分の充電が可能です。

外観は現代的なハイキーのグロスホワイトまたはブラックで、スタイリッシュな現代のスマートデバイスと良くマッチします。 リチウム ポリマー バッテリーを利用しているため、リチウムイオンのバッテリーと比べると充電可能回数は 2 倍となり、長期間にわたり高い信頼性を誇ります。  APC Mobile Power Pack は外部に 2 つの USB ポートを備えており、2 つのデバイスを同時に充電することが可能です。また、4 つの LED によるバッテリー残量表示が行われます。

バッテリーパックへの充電は付属の micro USB コネクターで行います。充電時間は M5 が 4 時間、M10 が 8 時間です。 どちらの外部バッテリーも充電の自然放電が際立って少なく、ラップトップ用のカバン、ハンドバック、デイパック等に数週間入れておいてもエネルギーのロスはほとんどありません。 必要なときに APC Mobile Power Pack を使うことでデバイスを安心して使い続けることができます。 M5 と M10 は、主要な電力供給としてデバイスの内部バッテリーへの充電を行います。

シュナイダーエレクトリック による重要な保護機能を内蔵しており、APC Mobile Power Pack の長期間にわたる安全な動作を保証します。 ジョナサンはまた、次のようにも語っています。「市場にある多くの低価格外部バッテリーでは過充電、過放電、過熱といった問題に対する保護が行われません。 こうした状況下では、バッテリーの急速な劣化、過熱、あるいは過酷な状況下では完全な融解が起こることすらあります。 APC Mobile Power Pack の Protection Circuit Module (PCM) であれば、上記すべての問題からの保護を行うだけでなく、電池への過電流、USB への過負荷、ショート、超低暗電流からも保護します」

シュナイダーエレクトリック について
シュナイダーエレクトリックは世界におけるエネルギーマネジメントのスペシャリストとして 100 か国以上で公共事業およびインフラ、産業、機械製造、非居住用建物、データセンターとネットワーク、居住用建物まで、多用なマーケットを網羅した統合ソリューションを提供しています。 安全性と信頼性、効率性、生産性、環境性を高め、150,000 人以上の従業員はエネルギーを無駄なく利用する個人と組織を支援することに積極的にコミットして、 2013 年に 240 億ユーロ の年間売上高を達成しました。

www.schneider-electric.com

Schneider Electric の最新ニュースを読むためには

こちらをクリック

お悩み事はありませんか?

サポートセンター

シュナイダーエレクトリックのデジタルサポートツールを試して、ご自身で回答を得られます。

FAQを検索

トピックに合わせたFAQを参照して、必要な回答を得ることができます。

購入方法

最寄りのAPC販売店を簡単に探すことができます。

交換用バッテリーを探す

UPS用のAPC純正交換用バッテリーを探します。

お問い合わせ

適切な製品の選択や、トラブルシューティング、インストールについては、当社までお問い合わせください。平日月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで