シュナイダーエレクトリックのブランド
エッジコンピューティングソリューション
エッジコンピューティングは、アプリケーションやデータを利用するユーザーやデバイスにより近い場所に置くことを念頭に設計されています。クラウドコンピューティングがメガデータセンターの建設を推進したのに対し、エッジコンピューティングは指数関数的な数のマイクロデータセンターに広がる分散型ITの電力をもたらします。
デジタルトランスフォーメーションにおけるエッジとその役割について、知っておくべきことを探しましょう。
コンピューティングパワーからストレージやアプリケーションまで、クラウドベースのリソースを補完することでユーザーの期待に応え、デジタル変革と合理化された運用を通じてカスタマーエクスペリエンスを向上させながら、新たなビジネスチャンスを創出します。
エッジデータセンターは、帯域幅の改善、レイテンシーの向上、ロケーション関連の法令遵守、データプライバシーの実現に役立ちます。
サーバールームとネットワーククローゼットがシステムの可用性に影響をあたる理由および、ミッションクリティカルなマイクロデータセンターが正しく設計、管理されていないと最も脆弱なリンクとなる理由をご覧ください。EcoStruxureソリューションのKevin Brown上級副社長が、このビデオで説明します。
シュナイダーエレクトリックのホワイトペーパーで、エッジにおける耐障害性の詳細をご覧ください。
データ生成と使用の増加に伴い、医療施設では信頼性の高い電源とより優れた接続性が必要になっています。
エッジコンピューティングがどのように医療を進化させているかをご覧ください。
学校のエッジインフラをアップグレードすることで、24時間365日のネットワーク可用性を確保しながら、学生の学習体験を改善できます。また、ITスタッフがいつでもどこでも可視化できるようになれば、教師は最も重要なテーマである学生に集中できるようになります。
ストックホルムの学校で、質の高い教育を支える耐障害性をどのように実現しているのか、ご覧ください。
シュナイダーエレクトリックのデジタルサポートツールを試して、ご自身で回答を得られます。
トピックに合わせたFAQを参照して、必要な回答を得ることができます。
最寄りのAPC販売店を簡単に探すことができます。
UPS用のAPC純正交換用バッテリーを探します。
適切な製品の選択や、トラブルシューティング、インストールについては、当社までお問い合わせください。平日月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで