今すぐ使用できるデータセンターモジュール
Cisco と NetApp の技術が一体となり、さらにAPC by Schneider Electric も加わった FlexPod により、安全でスケーラブル、かつ調整可能なデータセンターインフラソリューションの提供が可能となりました。核となる FlexPod ソリューションは APC by Schneider Electric の物理インフラ内に用意され、StruxureWare Data Center (DCIM) 管理ソフトウェアと統合された、効率的ですぐに展開できるデータセンターモジュールとなっています。
FlexPod with Schneider Electricは、クラウドに対応した、予測性、柔軟性に富む管理の行き届いたソリューションです。FlexPod は単一アーキテクチャーのデータセンター向けに設計されています。APC データセンター インフラ コンポーネントは、Cisco および NetApp ハードウェアとともに事前に検証、最適化を済ませています。その結果、ユーザーは次のメリットを享受できます。
- ハードウェアソリューションを慎重に組み合わせた上で、事前検証し、導入期間を大幅に短縮
- スケーラブルで簡素化された特別なハードウェアにより、データセンター内の機器拡散を低減
- Cisco および NetApp ハードウェアプラットフォームを使用した APC ハードウェアモニタリングおよび管理ツールを統合して管理可能性を最大化
- 柔軟性に富み、エネルギー効率が高く、管理しやすいハードウェアプラットフォームを採用し、幅広いソフトウェアアプリケーション展開に最適
- 厳選した信頼性の高い APC データセンター プラットフォームアプリケーションにより、迅速に展開できるラックベースのハードウェアソリューション
APC 製品には以下が含まれます。
- 設置が簡単で、統合された配電システムおよび最適化された空気流設計となっている Cable & Air-Flow Management 付き NetShelter ラックシステム
- APC スイッチ式ラックマウントPDU を備えた配電システムには Cisco EnergyWise Software が統合され、高度でユーザーがカスタマイズできる電源コントロールとアクティブモニタリング機能を備えています。
- APC NetBotz Rack Monitor 570 はネットワーククローゼットからデータセンターまでセキュリティを強化し、パフォーマンスと環境システムのモニタリングを実施。最大 4 台の外部カメラポッド、12 台のセンサーポッド、最大 78 台の汎用センサーのスペースを備えています。
- APC by Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert および Data Center Operation ソフトウェアにより、リアルタイムな環境モニタリングが可能で、データセンターのオペレーションを瞬時に見ることができます。