FAQを参照する
APC GS Pro 500 (BG500-JP) IPアドレスリセット方法
APC GS Pro 500 (BG500-JP)のIPがわからないなどIPアドレスをリセットする方法についての説明です
本UPSは背面のネットワーク リセットボタンを押すことによって、UPSに設定したIPアドレスをリセットすることが可能です。
以下の手順に従い、リセットを行ってください。
1. UPSをAC電源に接続して、正面の電源スイッチボタンを押し、オンライン運転にします。
2. UPSをLANケーブルで接続し、ネットワークが疎通した状態にします。
3. 正面のネットワークステータスLEDが点滅していることを確認して1分待ちます。
4. ネットワークステータスLEDが点滅している状態で、UPS背面のネットワーク リセットボタンを
ピンなどの先の細いもので20秒押し続けます。
5. UPSはアラーム鳴動、全てのLEDが点灯します。
これにより、UPSに設定されていたIPアドレスがリセットされます。
6. UPSに再度IPアドレスを設定する場合は、UPSに同梱しているCD内の
「Device IP Utility」ツールを使用してください。
ご注意:
リセットにあたっては上記2.の通り、UPSがネットワークに接続され通信できる状態にする必要があります
ネットワークステータス LED位置 ネットワークリセット ボタン位置
(本体正面) (本体背面)
公開先:APC 日本
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: