シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

UPSの基礎知識

UPSとは

UPSとは、「Uninterruptible Power Supply」の略で、日本語では「無停電電源装置」と訳します。UPSは、停電などの電源障害が発生した際に、安全に機器をシャットダウンするためのバックアップ電源を供給し、コンピューターなどの機器のデータ損失やハードディスクの破損を防ぐ装置です。

UPSの必要性
-電力の安定供給: UPSは停電の間に、UPSに接続されている機器に電力を供給し、作業を止めることなく継続することができます。

-機器保護 山間部または、一部の遠隔地では、電力供給の不安定さにより電圧の変動が発生することがあり、電子機器にとって障害が発生するリスクがあります。不安定な電力供給に対応するために、AVR(自動電圧調整)機能を備えたUPSを使用することで、コンピューター、サーバー、ネットワーク機器などさまざまなデバイスに安定した電力を供給し、電圧の変動の影響から接続機器を保護することができます。

-データ保護: UPSは、電源障害によってデータの損失や破損が発生するリスクを低減します。

UPSの三つの運転方式

常時商用給電方式

特徴:

・回路が比較的に簡単で部品点数が少なく、小型で安価です。

・通常時は、商用電源をスルーして供給することでUPS自体の消費電力が少ないです。

・バッテリへの切替時間は5〜10ミリ秒程度です。


推奨使用環境 :
一般家庭のように電圧変動が小さく、電圧、入力波形が安定した環境での停電、雷サージ保護の使用に向いています。

ラインインタラクティブ方式

特徴:

・AVR(自動電圧調整)機能により常時商用給電方式より安定した電圧で供給可能です。

・出力波形は正弦波です。

・バッテリへの切替時間は2〜10ミリ秒と短くなっています。


推奨使用環境 :

データセンターやオフィス、店舗の業務用途、一般家庭など場所を選ばず、電源障害から保護します。

常時インバーター方式

特徴:

・常に安定した出力します。

・出力波形は正弦波です。

・無瞬断で電源を供給し続けます。


推奨使用環境 :

使用場所を選びません。サーバールーム、オフィス、店舗、公共施設、データセンター等様々な場所で設置できます。

UPSの選び方

フォームファクター(形状)の選択 :

設置場所や設置方法を想定して、フォームファクターを選択しましょう。小規模なオフィスで利用する場合は機器の陰に設置しがちですが、いざという時にLED表示を確認したりボタン操作が可能な場所を選びましょう。
desk and computer

UPSの使い方

UPSの設置:

UPSを使用する前に、適切な場所に設置する必要があります。 隙間がないと熱がこもりやすく、無停電電源装置が発熱してしまい上手く機能しなくなる可能性があります。また、設置している場所の温度が高いと寿命は短くなる傾向にあるので注意しましょう。通気性の良い場所に設置し、周囲の温度や湿度が仕様に適合していることを確認してください。
UPS

UPSの応用シーン

店舗DXのリスクマネジメントは電源保護から

店舗のPOSシステムや決済端末、様々な電子機器のネットワーク環境を停電や電力不足のリスクから守るために必要な備えや節電対策について紹介します。

APC UPS - ゲーム機器に最適な保護を実現

APC UPSを選択して、ゲーム用PCとコンソールを最適に保護します。停電時に電源を保護、オンライン状態を維持、ゲームを継続するためのAPC機器です。

家庭や企業に最適な無停電電源装置を見つけましょう

APC は、家庭と企業のデータおよびデバイスに業界をリードする保護およびバックアップ電源を提供します。

APCが選ばれる理由

APCは長年にわたり、信頼性の高いUPS製品を提供しています。小規模なオフィスから大規模なデータセンターまで、様々な環境やニーズに対応できる製品が揃っています。「BCN AWARD 2025」において、UPS部門の最優秀賞を10年連続、16回目の受賞をしました。この事実もAPCブランドの信頼性を裏付けるものとなっています。
BCN AWARD

おすすめUPS

小売・飲食店など店舗用おすすめUPS

POSシステムはショップでの精算は店舗のビジネス基盤となるため、停電によるシステムダウンはサービス維持に大きく影響を与えることから、いかなる状況でも回避しなければならないです。特に落雷や降雪など天候の影響を受けやすく地域では、商工業が集中する都市部とは電力の供給状況も異なるため、信頼性の高い UPSが不可欠となっています。ですので、ここでおすすめの店舗用UPSはAPCのRSシリーズです。小売店舗だけでなく、様々なビジネスシーンでも使われます。

これらの製品は、APCの幅広いUPSラインナップの一部です。具体的な要件や予算に基づいて、適切なUPSを選びましょう。

APC RSシリーズ

中小規模ビジネス、家庭向けの大容量でかつ、自動電圧調整機能(AVR)が付いたUPSです。 長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適なソリューションです。

製品シリーズの表示
RS table portrait

家庭・SOHO用おすすめUPS

家庭やSOHOオフィスでは、デジタルレコーダーや録画機能付きテレビ、PCなどの様々なIT機器やデジタル家電が使われています。こうした機器の多くはHDDなどの記憶媒体を搭載しており、異常シャットダウンや雷による異常電圧への耐性は強くありません。こうしたIT機器、デジタル家電の保護には、常時商用方式のUPSをお勧めします。常時商用方式では通常時にはAC電源が直接機器へとつながれるため、ロスを最小限に抑えられます。そのため、ブレーカーが落ちるなど万一の際に、機器を異常シャットダウンから守るという限定的な用途に最適です。

APC ESシリーズ

バッテリーバックアップとサージ保護を備えたホームコンピューター向けのベストバリューUPS 世界で最も人気のあるデスクトップUPSです。

製品シリーズの表示
ES table portrait

オフィス用おすすめUPS

オフィス環境で使用するためのUPSです。パソコンやサーバー、ネットワーク機器、NASなどの機器を保護するために使用されます。信頼性とコストパフォーマンスが重視されます。おすすめのオフィス用UPSはAPCのSMTシリーズです。

これらの製品は、APCの幅広いUPSラインナップの一部です。具体的な要件や予算に基づいて、適切なUPSを選びましょう。

Smart-UPS

エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPSです。 販売数が 2,000 万台を超える、高い実績の UPSです。

製品シリーズの表示
SMT table portrait
どのUPSを選んだらいいか迷ったときは、ぜひ製品マップをご覧ください。
運転方式・設置方式、容量など、一覧の中から用途・環境に合ったシリーズ・機種をお探しいただけます。
製品マップを見る(PDF)
A woman on site
APCブランドとして、お客様の電源環境やニーズにあわせた様々なUPSを取り揃えております。
オンラインで購入

お悩み事はありませんか?

ここから始めましょう

答えを今すぐ見つけましょう。ソリューションをご自身で検索するか、エキスパートにお問い合わせください。

サポートにお問い合わせ

詳しい情報、テクニカルサポート、その他のお困りごとについては、カスタマーケアセンターまでお問い合わせください。

お買い求め先

最寄りのシュナイダーエレクトリック販売代理店を簡単に探すことができます。

 新しいウィンドウで開きます。

FAQを参照する

トピックに合わせたFAQを参照して、必要な回答を得ることができます。

 新しいウィンドウで開きます。

営業への問い合わせ

弊社製品の商談やデモのご依頼など、営業担当者へのご連絡はこちらよりお問い合わせ下さい。

チャット

ご不明な点やサポートが必要な場合は私たちがお手伝いします。
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.