5、8、10kVAの中で最小かつ最も軽量なリチウムイオンUPS電源保護製品です。Smart-UPS Ultraの画期的なテクノロジーは、エッジ環境とマイクロデータセンター向けに設計されています。Smart-UPS Ultraシリーズは小さな設置面積でより高い電力密度を実現し、エッジでより多くの電力、スペース、機器を可能にします。
Smart-UPS Ultra 5~10kVA、30%小型、50%軽量
御社に最適なSmart-UPSはどれでしょうか?
リモートUPS監視および管理オプション
革新的な電源保護により競争力を強化するパートナー
お悩み事はありませんか?
チャット
ご不明な点やサポートが必要な場合は私たちがお手伝いします。