Cos'è il software di gestione degli UPS?
APC PowerChute™ è un software di gestione degli UPS che consente arresti di sistema sicuri e fornisce funzioni di gestione dell’alimentazione. In caso di interruzione dell'alimentazione, PowerChute consente di arrestare da remoto i dispositivi critici collegati, evitando potenziali perdite o danneggiamenti dei dati.
Il software PowerChute garantisce la massima tranquillità sia a casa che in ufficio.
Protezione e prevenzione della perdita di dati: Garantisce la sicurezza e la resilienza dei dati in caso di interruzioni prolungate dell'alimentazione
Abilitare l'uptime proattivo: L'avvio automatico garantisce l'operatività immediata al ripristino delle condizioni di alimentazione
Integrazione nei sistemi di gestione aziendale esistenti: Supporto multiprotocollo per un'integrazione flessibile delle soluzioni
Quale software di gestione degli UPS devo utilizzare?

PowerChute Serial Shutdown
Software di gestione UPS, arresto sicuro e gestione dell'energia per desktop, server e workstation con connessioni seriali o USB dedicate. Con PowerChute Serial Shutdown, proteggi la tua casa, il tuo ufficio a casa o la tua piccola e media impresa dalle interruzioni impreviste dell'alimentazione. Compatibile con i nostri prodotti di elettronica per la casa e l'ufficio e UPS per reti e server.

PowerChute Personal Edition
PowerChute Personal Edition viene ora sostituito direttamente da PowerChute Serial Shutdown. Mantieni connessi i dispositivi cruciali per la casa e l'ufficio. Proteggi i tuoi dati personali e professionali e prolunga la durata dei PC di fascia alta con PowerChute Serial Shutdown, compatibile con i modelli Back-UPS.

PowerChute Business Edition
PowerChute Business Edition viene sostituito direttamente da PowerChute Serial Shutdown. Proteggi la tua piccola e media impresa e tieniti pronto a eventuali interruzioni impreviste dell'alimentazione con PowerChute Serial Shutdown, compatibile con i modelli Smart-UPS.

PowerChute Network Shutdown
PowerChute Network Shutdown consente l'arresto automatico sicuro, gestito in rete da server fisici e macchine virtuali, proteggendo l'integrità dei dati e riducendo i tempi di inattività del sistema durante eventi cruciali. Grazie ad una scheda di gestione di rete è compatibile con i modelli Smart-UPS.
Come funziona l'arresto sicuro dell'UPS?
1. In caso di interruzioni dell'alimentazione che hanno una durata superiore a quella della batteria di riserva dell'UPS, PowerChute attiva un arresto automatico sicuro delle apparecchiature collegate (PC, server).
2. In ambiente aziendale, PowerChute Network Shutdown garantisce che le macchine virtuali (VM) vengano arrestate nella sequenza corretta. Questa funzionalità consente di garantire il tempo di funzionamento, spostando i carichi di lavoro delle macchine virtuali su host che non sono influenzati dall'interruzione dell'alimentazione, affinché continuino a funzionare. La migrazione in sequenza protegge da potenziali perdite e da danneggiamenti dei dati.
3. Al ripristino dell'alimentazione, l'UPS si accende e inizia ad alimentare i server. Dopo il backup dei server, PowerChute Network Shutdown è in grado di rilevare le condizioni stabili e di avviare i servizi cluster e le macchine virtuali.
Come si svolge il processo di installazione?
Serial Shutdown
Collega il cavo USB APC alla porta USB del PC o dei server. Scarica quindi il software direttamente sul computer. L'operazione richiederà solo alcuni minuti. Il software riconoscerà quindi l'UPS. Per le istruzioni di installazione, seguire la guida.
Network Shutdown
PowerChute Network Shutdown funziona in combinazione con la scheda di gestione rete (NMC) Schneider Electric per comunicare con l'UPS e proteggere gli ambienti fisici e virtuali. Ogni Smart-UPS richiede una propria NMC per comunicare con il software PowerChute. Per controllare il sistema, PowerChute deve essere eseguito su un altro server Windows, Linux o di altro tipo.
Serve aiuto?
Inizia qui!
Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.
Contatta l'assistenza
Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.