擴展網上社交和遊戲生活,以及提升工作效率 讓流動設備為你帶來更多益處
香港,11月27日—全球能效管理專家施耐德電氣推出高容量及高性能的外置電池 APC Mobile Power Pack,專為提供流動充電而設,適用於所有智能手機、平板電腦,以及任何可以透過USB線充電的設備。這款新上市的輕薄式外置電池,為更多的應用程式提供更長的續航時間,包括定位服務及GPS的高耗電量程式。
施耐德電氣香港及澳門區信息技術事業部副總裁趙啟文表示:「在家中、旅行或工作中,我們常常需要流動設備的電池有更長的續航時間。APC Mobile Power Pack確保我們能夠隨時使用所需的應用程式,無論是下載電郵和檔案、在社交網站留言、登入遊戲帳戶或閒時上傳照片和視頻,並讓你毋須因為手機的高像素熒幕所帶來的高耗電下,費神留意電量指示器。」
APC Mobile Power Pack包括兩個型號:M5 (5000 mAh)及M10 (10,000 mAh)。較小的M5重142克,尺寸少於108mm x 65mm x 15mm,儲電量可平均為智能手機充電兩次;至於 M10則重243克,尺寸少於147mm x 89mm x 14mm,每次充電能提供相等於一台平板電腦或四部智能手機所需的充電量。
APC Mobile Power Pack 提供全白及黑色鏡身兩款顏色,配合家中具時尚感的智能設備。它結合鋰聚合物電池技術,提供比鋰離子充電次數逾兩倍的特點,確保流動電源的工作壽命更持久及可靠。APC Mobile Power Pack提供兩個USB輸出連接埠,能夠同時為兩部設備充電,並配備4-LED電池容量指示燈。
APC Mobile Power Pack配備微型的USB連接器充電,M5和M10的充電時間分別為4小時及8小時。兩款外置電池都能提供高效儲存電量,無論放在電腦袋、手提袋或旅行袋中,數星期都不會出現明顯的電量損耗。在有需要時, 用戶可依賴APC Mobile Power Pack令其裝置啟動並穩定運行。M5和M10均可代替交流電,利用內置電池為裝置充電。
施耐德電氣亦為APC Mobile Power Pack提供內置保護功能,針對電池持久安全地運作。趙啟文表示:「市場上很多低成本的外置電池都沒有對過度充電、過度放電或高溫等的常見問題進行控制。極端條件下的過熱、甚至是熔化都能導致電池提早退化。APC Mobile Power Pack的電路保護模組卻能夠避免上述問題,同時仍能避免單元電流超載、USB超載或短路,以及超低暗電流。」
APC PR 負責人iPR Ogilvy
聯絡: Edward Lai
電話: (852) 3920 7662
Fax: (852) 3170 6606
edward.lai@iprogilvy.com
APC by Schneider Electric Hong Kong Office
聯絡: Joyce Ngan
電話: (852) 2579 2043
Fax: (852) 2579 0536