9月5日,施耐德電氣發出了我認爲 非常重要的公告: 施耐德電氣Back-UPS和Smart-UPS系統已成爲第一款獲得 “能源之星”認可的不斷電供應系統。 其實現過程是在全球規模上實現倡議和團隊合作的一個小故事。
UPS産品在2012年5月10日被加入到“能源之星”名單中,這是自該機構大幅更改了産品審定流程之後第一個被添加到該計劃中的新的産品類別。
2010年,“能源之星”將接受製造商自己就其産品發出的能效聲明。 美國政府問責局稱,爲了保證該計劃的完整性,要求應更嚴格,所以現在是由公司在經過批准或公認的實驗室內測試其産品,幷由認證機構對結果加以審核。
時間到了2012年5月,被期待已久的UPS類別終于被納入美國環境保護署和能源部共同推動“能源之星”計劃之中。 爲了使所有UPS廠商在獲取資格方面擁有均等的機會,“能源之星”將UPS産品注册的生效日期定在了2012年8月1日 - 提供了一個接近12周的時間窗口。
施耐德電氣訪問了若干家認證機構,幷最終選擇了UL(前美國擔保人實驗室Underwriters Laboratories)。 之後,我們必須與UL審核我們的實驗室的檢測設備和流程,幷讓他們審核我們的UPS測試規程。
“能源之星”測試包括測量我們的UPS産品在不同負載下的效率: 25%、50%、75%和100%。 而且,根據UPS的類型,效率必須是高于特定的水平,以獲取“能源之星”。 測試完成後,UL對我們的結果予以認證。
這一成就是施耐德電氣團隊的全球一致努力的結果。 由于我們在臺北的Back-UPS團隊、在美國馬薩諸塞州比勒利卡的Smart-UPS團隊的不懈努力,以及從UL獲得的巨大支持,我們在12周的時間窗口內完成了所有的要求。 事實證明,施耐德電氣是唯一一家在該時限內達到要求的廠商,也是第一家宣布UPS産品獲得“能源之星”認定的廠商。
具體而言,我們的8個Back-UPS和3個Smart-UPS機型獲得了“能源之星”。
那麽,這一切對我們的客戶意味著什麽呢? 爲了獲得“能源之星”,一款産品的效率必須處于同類別中的前25%之內,這意味著“能源之星”通常往往確定了市場中在效率方面居于前25%內的産品。 我們經常會告訴客戶,施耐德電氣提供最先進的技術,提供的産品和服務具備領先優勢。 對于我們的UPS産品,贏得“能源之星”提供了支持這些說法的證明。
當然,這也意味著我們的UPS的客戶可以放心,他們得到了高效節能的産品,這將爲其年復一年地節約開支。
順便說一句,這幷不是故事的結尾。 我們一直忙于測試更多的UPS系統,幷期望他們很快獲得“能源之星”標志。 所以敬請關注來自施耐德電氣的更多重要的“能源之星”新聞。