{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Comment traiter les défauts SCF1, SCF2, SCF3, SCF4 et SCF5 des variateurs ATV12, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71?

Le message SCF ‘’court-circuit’’ signale l’existence d’un court-circuit susceptible de détériorer la machine ou le moteur. De part sa nature et ses effets destructeurs, cette information est traitée en priorité et localement par le pont puissance du variateur qui verrouille alors immédiatement...

Comment choisir entre les différents types de parafoudre ?

Les parafoudres permettent de protéger les équipements électriques contre les surtensions provoquées par la foudre. Ceci étant dit, il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver entre les différentes technologies ni de savoir lequel choisir. Familles de parafoudre Il existe différents systèmes...

Quelle est la signification des fusibles gL, gG, aM et uR ?

Fusibles gG et gL Les fusibles gG et gL spécifient les fusibles nécessaires pour assurer la protection contre les surintensités (surcharge et court-circuit) pour application de type distribution électrique ou des récepteurs sans pointe de courant importante comme les récepteurs type...

Quelle est la signification des catégories d'emploi AC1 et AC3 pour les contacteurs Tesys ?

Les catégories d'emploi normalisées fixent les valeurs de courant que le contacteur doit établir ou couper. Elles dépendent : de la nature du récepteur contrôlé : moteurs à cage ou à bagues, résistances, des conditions dans lesquelles s'effectuent les fermetures et ouvertures : moteur lancé, calé...

En VDI, à quoi correspond le brochage des prises RJ45?

Comment raccorder une prise RJ45 ? Les câbles réseau disposent de 4 paires de conducteurs (soit 8 fils). Le raccordement des prises RJ45 peut être réalisé de deux manières, puisqu’il existe deux normes de câblage : il s’agit de la convention EIA-TIA 568A et de la convention EIA-TIA 568B. La...

Comment raccorder un contacteur heures creuses type (ou contacteur jour/nuit) ?

Comment raccorder un contacteur heures creuses (ou contacteur jour nuit) ? Présentation Le contacteur heures creuses est aussi appelé contacteur jour nuit ou contacteur à commande manuelle. Il permet dans la plupart des cas de gérer l’alimentation d’un chauffe-eau électrique en fonction de la...

Comment interpréter et résoudre les défauts OPF1 et OPF2 pouvant survenir sur les variateurs ATV12, ATV32, ATV61, ATV71 et le défaut OPF sur le variateur...

Le message OPF , OPF1 et OPF2 ‘’perte phase moteur’’ signale une perte de phase entre le variateur et le moteur . Ce défaut peut être automatiquement réarmé s’il disparait. L’origine du défaut est donc, dans la plupart des cas, imputable à la machine. La codification des défauts en OPF, OPF1 et...

Quel est le schéma de câblage d'un "Arrêt d'Urgence" via MX sur un inverseur de source COMPACT NS100 à 630 ?

Le schéma d'arrêt d'urgence avec un déclencheur MX (à émission de courant) est présenté en pièce jointe.

Afficher plus
Découvrir les FAQ vidéos les plus populairesVidéos populaires
Afficher plus
FAQ pour en savoir plus sur des connaissances généralesConnaissances générales
Pour quelles formations peut-on mobiliser son CPF ?

A l’heure actuelle, seule la formation KNX basic est éligible au CPF, mais toutes les formations délivrées par Schneider Electric restent finançables par les OPCO. En tant que client, vous êtes assuré de la qualité de nos formations, et de pouvoir effectuer une demande de prise en charge auprès de...

Comment accéder aux conditions commerciales ?

Accéder aux Conditions Commerciales : Les conditions commerciales sont accessibles dans la rubrique ‘ Gestion des commandes ’ : Lorsque je suis connecté(e) sur mySchneider, j’accède à la ‘ Gestion des commandes ’, - soit depuis le menu personnalisé , en cliquant dans ‘Gestion des commandes’. - soit...

Pourquoi les éclairages avec des transformateurs ferromagnétiques toriques sont-ils incompatibles avec les variateurs de lumière ?

Sur les variateurs de lumière, le raccordement des éclairages TBT 12/24 V avec des transformateurs ferromagnétiques toriques n'est pas préconisé. Ce type de raccordement peut éventuellement fonctionner. Attention: En cas de perte de la charge ou d'une partie de la charge, un effet selfique néfaste...

Les variateurs détectent-ils une inversion de phase sur leur alimentation (en amont)?

Le courant électrique alternatif en amont des variateur de fréquence est redressé pour être stocké momentanément sous forme de courant continu dans des condensateurs. Cette énergie est ensuite entièrement reconstruite via un pont puissance onduleur en tension monophasée ou triphasée capable...

Comment réduire le bruit d'un moteur alimenté par un variateur de fréquence de type ATV altivar ?

Il existe deux paramètres permettant de réduire le bruit généré par la fréquence de découpage d'un variateur lorsque l'application nécessite un faible niveau acoustique : réglage de la fréquence de découpage , pour la plupart des variateurs réglable de 0 à 16 kHz : paramètre SFr ou " Fréquence...

Quelles sont les bornes à utiliser sur les tores ?

Il y a 3 bornes de raccordement sur les tores. Il faut raccorder uniquement les bornes 1 et 2 sur le relais différentiel (la borne 3 étant la masse mais il n'est pas nécessaire de la raccorder). Voir un exemple de raccordement en fichier attaché

Qu'est ce qui caractérise un contact bas niveau ou un contact doré ?

Une résistance de contact inférieure à celle des contacts classiques ou ''standard" particularise les contacts dorés ou de bas niveaux . Ces contacts sont utilisés pour commuter de faibles intensités ou de faibles tensions . Ceci par la présence d'or sur les contacts par l'intermédiaire d'alliage...

Quels sont les avantages/inconvénients du choix d'une tension de court circuit de 12% à la place de 6%?

L'avantage d'un transformateur avec Ucc=12% par rapport à un transformateur avec Ucc=6% est: l'intensité de court-circuit en sortie BT est abaissée (divisée par 2). La courbe de protection disjoncteur BT est plus faible Par exemple sur un 1000 KVA 20/0.41, Icc = 23.5 KA en Ucc à 6% et 11.7 KA en...

Afficher plus
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.