Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
African Man working on computer

Guide du logiciel de gestion d'onduleur

Guide du logiciel de gestion d'onduleur

Qu'est-ce que le logiciel de gestion d'onduleur ?

APC PowerChute™ est un logiciel de gestion d'onduleur qui permet l'arrêt progressif des systèmes et offre des fonctionnalités de gestion de l'énergie. Lors d'une perturbation électrique, le logiciel PowerChute vous permet d'arrêter à distance vos dispositifs connectés critiques, empêchant d'éventuelles pertes ou altérations de vos données.

Le logiciel PowerChute vous offre une tranquillité d'esprit à la maison ou au bureau.
Protégez et empêchez la perte de données : assure la sécurité et la résilience des données lors de perturbations électriques prolongées
Activez la disponibilité proactive : un démarrage sans surveillance garantit la disponibilité immédiate lorsque les conditions d'alimentation sont rétablies
Intégration aux systèmes de gestion d'entreprise existants : la prise en charge multiprotocole permet une intégration flexible de la solution

Quel logiciel de gestion d'onduleur dois-je utiliser ?

UPS collage for PCCS

Logiciel de gestion d'onduleur, arrêt progressif et gestion de l'énergie pour ordinateurs de bureau, serveurs et stations de travail via des connexions série ou USB dédiées. Protégez votre domicile, votre bureau à domicile ou votre petite et moyenne entreprise et préparez-vous aux perturbations électriques inattendues avec PowerChute Serial Shutdown. Compatible avec nos onduleurs pour particuliers et bureaux et nos onduleurs pour réseaux et serveurs.

Télécharger PowerChute Serial Shutdown

PowerChute Personal Edition est désormais remplacé directement par PowerChute Serial Shutdown. Maintenez la connexion de vos appareils critiques domestiques et de bureau à domicile. Protégez vos données personnelles et professionnelles et prolongez la durée de vie de votre ordinateur haut de gamme avec PowerChute Serial Shutdown, compatible avec les modèles Back-UPS.

En savoir plus sur PowerChute Serial Shutdown
Smart UPS

PowerChute Business Edition est désormais remplacé directement par PowerChute Serial Shutdown. Assurez la protection de votre petite et moyenne entreprise et préparez-vous aux perturbations électriques imprévues avec PowerChute Serial Shutdown, compatible avec les modèles Smart-UPS.

En savoir plus sur PowerChute Serial Shutdown

Bénéficiez de l’arrêt progressif et sans supervision des serveurs physiques et des machines virtuelles, protégez l'intégrité des données et réduisez les temps d'arrêt du système pendant les événements critiques grâce à PowerChute Network Shutdown, compatible avec les modèles Smart-UPS dotés d’une carte de gestion réseau.

Télécharger Network Shutdown

Comment fonctionne l'arrêt progressif de l'onduleur ?

1. Lors de perturbations électriques qui se prolongent au-delà de la durée de l'alimentation de secours de l'onduleur, PowerChute déclenche l'arrêt progressif et sans surveillance de vos équipements connectés (PC, serveurs).

2. Dans les environnements d'entreprise, PowerChute Network Shutdown assure l'arrêt des machines virtuelles (VM) dans l'ordre approprié. Cette fonctionnalité préserve la disponibilité en permettant la poursuite des charges de travail sur les machines virtuelles, en les déplaçant vers des hôtes non affectés par la coupure de courant. La migration séquencée protège votre système des risques de perte et de corruption des données.

3. Lorsque le courant est rétabli, l'onduleur s'allume et se remet à alimenter les serveurs. Lorsque les serveurs sont à nouveau actifs, PowerChute Network Shutdown peut détecter des conditions stables, puis démarrer les services en cluster et les machines virtuelles.

En quoi consiste le processus d'installation ?

Connectez le câble USB APC au port USB de votre PC ou de vos serveurs. Téléchargez ensuite le logiciel directement sur votre ordinateur. Cette opération ne prend que quelques minutes. À partir de là, le logiciel reconnaît l'onduleur. Suivez les instructions du guide d'installation.

Lire le guide d'installation

PowerChute Network Shutdown fonctionne de concert avec la carte de gestion réseau (NMC) de Schneider Electric pour communiquer avec l'onduleur afin de protéger les environnements physiques et virtuels. Chaque Smart-UPS a besoin de sa propre carte de gestion réseau pour communiquer avec le logiciel PowerChute. PowerChute doit s'exécuter sur un serveur Windows/Linux/autre pour contrôler le système.

Comprendre les prochaines étapes

Utilisez-vous Back-UPS sur Mac OS ?

Mac OS n'est pas un système d'exploitation pris en charge pour PowerChute Serial Shutdown. Les fonctionnalités de gestion de l'énergie et l'arrêt programmé sont des fonctionnalités natives de Mac OS.

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.