Nos marques

Prêt pour le cloud

La technologie cloud est à la mode, qu'il s'agisse d'applications, de matériel ou de stockage basé sur le cloud. Pour être sûre, lorsqu'elle est utilisée de manière judicieuse, la technologie peut offrir des économies tant logicielles que matérielles.

L'attrait du cloud repose, en partie, sur la réduction de la demande sur une portion de votre infrastructure informatique sur site. Si vous utilisez des applications basées sur le cloud pour des tâches d'ERP, de CRM ou autres similaires, vous aurez besoin de moins de serveurs dans vos succursales et dans d'autres sites, n'est-ce pas ?

En effet, c'est vrai, mais le cloud peut également accroître les exigences et les attentes de certains systèmes informatiques sur site. Votre nœud d'accès au cloud, où réside votre infrastructure de connectivité et de réseau, prend soudainement plus d'importance. Il doit répondre aux mêmes accords de niveau de service (SLA) que votre fournisseur de services cloud. Dans le cas contraire, ces SLA seraient lettre morte. En bref, si votre connexion au cloud ne fonctionne pas comme elle devrait ou qu'elle ne fait pas le poids, les employés ne seront pas en mesure d'accéder aux outils dont ils ont besoin et leur productivité risque d'être affectée.

Mais ce n'est pas uniquement le cloud qui met à rude épreuve les succursales et les sites de plus petite taille. La tendance vers le tout virtualisé signifie que les entreprises ont moins de serveurs mais ces serveurs sont de plus grande capacité et ils se trouvent dans des endroits plus confinés. Les communications unifiées signifient que ces serveurs disposent de différentes plateformes de médias qui traitent à la fois des données, de la voix et de la vidéo. Et tout ça dans les mêmes racks.  Et la tendance d'apporter son propre dispositif signifie que de plus en plus d'objets connectés accèdent et stressent potentiellement le réseau de l'entreprise.

Face à tous ces défis, il n'est vraiment plus acceptable de placer son équipement informatique dans un placard non sécurisé et partagé avec un autre service. Il doit être traité avec l'importance qu'il mérite.

C'est là où les InfraStruxure for Small IT Spaces de Schneider Electric entrent en jeu. Schneider Electric propose depuis longtemps sa gamme InfraStruxure pour les centres de données d'envergure, où se combinent du matériel et des logiciels intégrés avec une alimentation sûre, des systèmes de refroidissement et une protection d'alimentation sans interruption. À présent, le même type d'offre intégrée est disponible pour les succursales, les salles de serveurs et les armoires réseau de petite taille.

Les InfraStruxure pour petits espaces informatiques démarrent avec des baies qui correspondent à l'espace pour lequel ils ont été conçus, qu'il s'agisse d'une zone sécurisée, d'un rack à cadre ouvert ou d'une baie sécurisée pour des espaces publics. Ils comprennent un système d'onduleurs pour protéger votre équipement contre les coupures de courant et les surtensions et pour offrir une alimentation de secours en cas de panne prolongée.

Des unités portables de refroidissement garantissent que votre équipement est toujours à la température idéale sans devoir intervenir dans la climatisation ou ventilation de votre immeuble. Les gestionnaires du câblage assurent une organisation claire et précise des câbles, réduisant la durée des interventions en cas de panne du réseau ou de réparations.

APC by Schneider Electric propose de nombreuses alternatives pour améliorer le support des systèmes informatiques dans les succursales. Ces options comprennent le contrôle à distance, la gestion automatisée par logiciel ainsi que de nombreux dispositifs de protection physique pour les salles et armoires.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la manière de garantir que tous les utilisateurs au sein des différentes succursales et des sites de plus petite taille restent connectés au cloud et à toutes les autres ressources informatiques dont ils sont besoin.

Besoin d'aide ?

Centre de support

Obtenez des réponses par vous-même en essayant nos outils d'assistance numérique.

Rechercher parmi les questions fréquentes

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

Comment acheter ?

Trouvez facilement le revendeur ou distributeur APC le plus proche de chez vous.

Trouvez votre batterie de rechange

Trouvez la batterie de rechange APC pour votre onduleur.

Nous contacter

Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation. Disponible Lundi-Vendredi 09am - 05pm