Integran soluciones de gestión de datos, eficiencia energética, flexibilidad y rápida implementación
La firma Schenider Electric presentó soluciones de centros de datos prefabricados durante el evento Xperience Efficiency Tour 2015, realizado este jueves 26 de febrero en el Centro de Convenciones Wyndham Herradura.
"Es una solución que ha tomado mucha relevancia en los últimos años", aseguró Héctor Martínez, gerente de desarrollo de negocio de ITB para Schneider Electric Latinaomérica. "Ofrecen ventajas que no se pueden lograr mediante la construcción tradicional".
Las soluciones de centros de datos prefabricados incluyen tecnologías de gestión de datos y de alta eficiencia energética para aprovechar espacios sin sacrificar rendimientos o funcionalidades.
Además, se caracterizan por ser flexibles, pues se pueden adaptar a las necesidades cambiantes de los clientes, "expandiéndose y evolucionando a nuevas tareas".
Según la firma, este concepto tiene beneficios como la reducción de tiempo de implementación, hacer predecible el desempeño y asegurar el costo.
"Durante muchos años, los proyectos de centros de datos se construyeron usando métodos tradicionales que funcionaban para resolver las necesidades de la industria. Sin embargo, la velocidad de la evolución de la tecnología está impulsando a las empresas a innovar en los equipamientos y en la forma de construir", explicó Martínez.
El ejecutivo aseguró que así es como surgen los centros de datos prefabricados, "una solución que ha tomado mucha relevancia en los últimos años".
Agregó que el principio de prefabricación no interfiere con la adopción de las prácticas, estándares o normas, como las Tier para datacenter, y que más bien facilitan la adopción y permiten obtener de forma más sencilla la certificación.
"Por un lado, porque se planean para este fin y, por otro, porque se construyen en un ambiente controlado, donde se cuenta con procesos de calidad que eliminan la incertidumbre de un proyecto tradicional", argumentó.
Según Martínez los costos de un proyecto de construcción de un centro de datos basado exclusivamente en la inversión de capital como gasto inicial han aumentado, aunque el desempeño de los centros de datos ha mejorado a un ritmo mayor del crecimiento en el costo.
"Por otra parte, los costos de operación han decrecido gracias a ganancias en la eficiencia", sostuvo. "En este sentido es difícil establecer un parámetro confiable que indique claramente la evolución de los costos. Lo más destacable es que con las tecnologías actuales es posible lograr una reducción sustancial de los costos de operación".
En los próximos años, los avances tecnológicos que se están implementando en los grandes centro de datos de los gigantes de Internet (como el free cooling, y alta eficiencia de operación, etc.) se transferirán a los pequeños y medianos centros de datos.
"Esto logrará un efecto de reducción del costo y proliferación de los centros de datos", vaticinó Martínez.