La región simpatiza con los data centers modulares debido a su flexibilidad ya que cuentan con la misma capacidad de almacenamiento y analítica que los tradicionales.
Róger Gutiérrez
Fernando Escalante, director de ITB Centroamérica de Schneider Electric, asegura que en la región centroamericana los centros de datos prefabricados han tenido buena aceptación por parte de pequeños y micro empresarios e incluso por parte de los distintos gobiernos de istmo. Nicaragua por ejemplo, utiliza esta tecnología modular en un pozo petrolero ubicado en el interior del país.
Por su parte la Junta de Protección Social de Costa Rica y Radiofónica costarricense S.A, también forman parte de la lista de simpatizantes de la flexibilidad de los data centers prefabricados o modulares. A ellos se le suman finqueros además de productores y vendedores de mariscos, sin embargo, Escalante no dio detalle por motivos de confidencialidad.
El principal beneficio de esta infraestructura es que el tiempo de entrega se reduce de 24 meses a 12 meses en comparación con los data centers convencionales. Aunado a esto, el ahorro económico que disminuye entre un 20% y 25%.
Estos centros de datos funcionan igual que un data center convencional. Requieren de un UPS, sistemas de enfriamiento y racks de ubicación de 10, 20, 40 y hasta 53 pies de altura. Sin embargo, cuentan con la particularidad de que estas rejillas pueden movilizarse hacia adelante para dejar espacio en la parte trasera en caso de que necesita una modificación o asistencia.
Escalante señala que aunque los data centers prefabricados presentan numerosas características frente a las infraestructuras de datos convencionales, como por ejemplo el montaje en un reducido contenedor sin necesidad de tener todo un diseño arquitectónico en su empresa, no todos los clientes de Schneider simpatizan con este modelo. La preferencia va a depender de la necesidad del consumidor.
El director de ITB asevera que en tan solo un año los números de usuarios ha crecido y que al día de hoy ya se encuentran sobre la palestra ocho proyectos nuevos que esperan pronto ejecutar.