Anunció nuevos sistemas de alimentación ininterrumpida: Back-UPS Connect BGE70 y BGE90M, y los cargadores portátiles M5BK y M10BK. Están disponibles a través del canal de distribución de Schneider Electric.
“Los nuevos UPS de APC By Schneider Electric de la línea Back-UPS Connect, modelos BGE70 y BGE90M, brindan la energía y protección necesaria para mantener los módems, enrutadores, teléfonos inteligentes y tabletas en operación en el hogar o en oficinas pequeñas. Los cargadores portátiles M5BK y M10BK permiten recargar las baterías de los teléfonos inteligentes y las tabletas cuando estás todo el día en la calle, sin parar”, dijo Colin Campbell, vVicepresidente del negocio de TI de Schneider Electric.
De acuerdo con el comunicado, el diseño de los Back-UPS Connect BGE70 y BGE90M optimiza el tiempo de autonomía para dispositivos que consumen poca energía (como módems, routers y teléfonos VoIP. “Inclusive, para cargas de bajo consumo energético, ofrecen mejor desempeño que una UPS tradicional de mayor tamaño (por ejemplo, el BE350G)”, asegura.
De esta manera, Back-UPS Connect promete mantener la red conectada durante más de tres horas (a 10W de potencia).
Además, el BGE90M incluye dos puertos USB para cargar de manera segura dispositivos móviles, función de suma utilidad durante los cortes de energía. Por otra parte, protege a los dispositivos contra problemas de sobretensión que pueden ser causados por rayos e interrupciones eléctricas severas.
Por su parte, los nuevos cargadores portátiles M5BK y M10BK expanden la línea de productos de protección de energía de APC By Schneider Electric para cubrir los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas.
El M5BK tiene suficiente energía para poder cargar la mayoría de los teléfonos inteligentes completamente dos veces, mientras que el M10BK puede cargar una tableta una vez, o un teléfono inteligente cuatro veces.
Una pantalla LED muestra la carga restante de la unidad, mientras que el botón de encendido/apagado asegura que la batería no se descargue involuntariamente cuando no se encuentra en uso.