伦敦, 2014年6月10日: 能源管理和关键供电领域的领导企业施耐德电气发布了其新的5 – 10kVA施耐德电气旗下APC Smart-UPS On-Line UPS系列。 6–10kVA单元是公司第一款功率因数可达到1的单相UPS产品系列,而5kVA UPS的功率因数为0.9。
施耐德电气负责电源解决方案业务的副总裁Bill Manning说,“随着能源成本和对效率关注度的提高,IT和设施专员会积极地通过确保基础设施与当地需求之间更好地匹配来最大限度减少浪费。 我们的功率因数为一的UPS有助于减少浪费,并在指定电源保护时降低复杂度。 功率因数为一可以为通常在多数IT服务器和网络设备中采用的有源功率因数校正式开关模式电源提供更多的实际功率。”
新的Smart-UPS On-Line以紧凑的占地面积实现了高效率的电源质量和性能。 其灵活的设计使设备可以针对机柜安装或自由站立式应用进行配置,使新的UPS几乎在任何环境中均易于安装、运行和维护。 本系列由嵌入式的网络管理卡实现了完整化,使更多的附件和通信选件可以方便地添加。
适用于从网络和服务器机房到分支办公室及安全用电等一系列应用的新的APC Smart-UPS On-Line采用了双转换在线拓扑。 在这种高可用性设计中,逆变器持续提供经调节的功率输出,这意味着UPS可被用于保护不能承受电压的最轻微终端或频率变动的设备(例如,在过程和控制工业中普遍存在的采用线性电源的设备)。
然而,由于大多数计算机和联网设备可以很容易地承受较小的电压中断(>20ms),Smart-UPS On-Line也可以在高效率运行“绿色”模式下运行。 在稳定状态下,双转换运行会被旁路,以实现最高97%的UPS效率*。 这样不仅可以减少用电量及开销,所需制冷量也可减少,因为设备所产生的热损耗较少。 较少的发热还可使电池等关键组件有更长的寿命。
具备多色背光的图形液晶屏可提供UPS状态的实时且直观的显示。 液晶屏还可提供诊断和日志信息,这可能有助于在电源问题造成宕机之前将其识别。 为改善高效率的运行和能源监测,设备还带有一个内置的电能表。
新的Smart-UPS On-Line系列还具备带有预测电池更换功能的智能电池管理,该功能会持续调整以延长电池寿命,使用户能够检查每块电池(包括外置电池组中的电池)的健康状况,并在电池需要更换时提供最为先进的警示。 在发生故障时,用户界面可以使特定的电池可被很容易地定位,并建议用户是否应该同时更换其他电池。 电池可以热切换,其更换无需中断运行。
这一新系列被设计为具有快速充电能力,可以在长时间的电源问题可能导致短期内连续多次断电的设施内实现较长的正常运行时间。 此外,UPS在有或没有已充电电池的条件下均可工作,以确保在市电恢复时负载可以立即重启动。
为了客户的信心和放心,新的Smart-UPS On-Line UPS提供一年质保。 "如需获取更多详细信息,请访问 www.schneider-electric.com 和www.apc.com
关于施耐德电气
作为在100多个国家开展业务的全球能源管理专业企业,施耐德电气提供的集成化解决方案涉及多个市场领域,包括在电力公司及基础设施、工业和设备制造商、非住宅楼宇、数据中心和网络以及住宅领域居于领导地位。" 聚焦于使能源安全、可靠、高效、多产且绿色,集团的150,000多名员工通过积极致力于帮助个人和机构最充分地利用能源,在2013年实现销售额达240亿欧元。
www.schneider-electric.com
编者注
*在“绿色”模式下,如果市电电源的质量降至可配置的范围之外,UPS将在10ms以内立即自动切换回在线(on-line)模式。
Smart-UPS On-Line产品公告
新的施耐德电气Smart-UPS On-Line是第一个具备功率因数为一的能力的单相产品系列