WEST KINGSTON, R.I.(美国罗得岛州西金士顿) – 2015年4月7日 – 全球能源管理专业企业施耐德电气今天宣布发布具备高级冗余能力的PowerChute Network Shutdown 4.0版。 其中包括一个新的不间断电源(UPS)配置选项,其使IT经理可以监测多组冗余UPS,实现基于UPS数量及其所配置冗余度进行的无缝、得体的停机指令。 这一独有的功能还使用户能够在必要时为其IT设备增加额外的冗余,使IT经理能够获得必要的灵活度,以确保其最为关键的设备可以尽可能长时间地可用。
“由于虚拟化日益增长的趋势,IT架构已经演变为日益复杂的系统,许多IT经理在纠结于如何对其位于不同地点的多个服务器既进行管理又提供保护,”施耐德电气IT业务负责网络管理的副总裁Paul Bohan说道。 “PowerChute Network Shutdown v4.0的无缝集成、迁移和停机能力使IT经理能够安心,因为其整个虚拟化和物理IT基础设施都具备针对潜在电力事件或断电的保护,不管它们位于何处。”
以创新的、同类最佳的虚拟化能力领先市场且经过VMware Ready认证的PowerChute Network Shutdown v4.0无须利用诸如Vmware分布式资源调度程序(Distributed Resource Scheduler,DRS)等虚拟化技术即可管理虚拟机在同一集群内或不同集群之间抑或不同地理位置之间的迁移。 这使用户可以避免与DRS功能相关的更为昂贵的企业级许可证费用,节省他们的开支。
PowerChute Network Shutdown v.4.0还使IT经理能够通过指定同一或不同虚拟集群中的目标主机来选择控制将特定的虚拟机迁移到何处。 对于有多个地理位置或备用场址的客户而言,此功能让他们可以管理虚拟机向不受电力事件影响的场址进行迁移,不论任一场址处的UPS配置如何。
PowerChute Network Shutdown v4.0是唯一一款可在独立于其他虚拟化技术的条件下控制虚拟机的移动去向的电源保护软件。 这就使得本软件对于希望从虚拟化获得收益的较小型企业更容易承担,不会对其造成预算上的负担。
IT经理们可以对其关键数据和设备的连续可用性放心,因为PowerChute Network Shutdown v4.0与施耐德电气旗下APC UPS网络管理卡配合,可以轻松地对由具备SmartSlot(智能插槽)的施耐德电气旗下APC UPS所保护的物理服务器和虚拟机进行关机。 IT经理将获得保障:他们的任务关键性IT设备和数据完整性在发生重大电源故障或事件时会获得保护,同时可以有评估电源问题的时间。
PowerChute Network Shutdown v4.0的附加关键特性包括:
- 单步配置: 还不知从何处开始其虚拟化部署的IT经理可以利用直观的PowerChute设置向导来帮助缩短安装和设置时间。
- 与以下软件集成 VMware vCenter和微软System Center Virtual Machine Manager(系统中心虚拟机管理器,SCVMM): PowerChute与最新的虚拟化平台无缝集成,以提供对虚拟集群环境的统一窗体查看方式,确保实现行业领先的电源保护。
- 虚拟集群视图: 在同一个屏幕画面中显示虚拟集群环境和UPS设置,以提供对您的UPS和主机配置的统一窗体查看方式。
PowerChute Network Shutdown v4.0可通过此处所链接的施耐德电气旗下APC产品页面进行下载。 用户也可从VMware Solution Exchangehttps://solutionexchange.vmware.com/store将本软件作为一个虚拟器具进行下载。 在此处可获得免费的技术支持。
关于施耐德电气
作为在100多个国家开展业务的全球能源管理和自动化专业企业,施耐德电气提供的集成化解决方案涉及多个市场领域,包括在非住宅和住宅楼宇、工业和设备制造商、电力公司及基础设施以及数据中心和网络领域居于市场领导地位。 聚焦于使能源安全、可靠、高效、多产且绿色,公司的170,000多名员工通过积极致力于帮助个人和机构最充分地利用能源,在2014年实现销售额达300亿美元。
www.schneider-electric.com