从您的手机获取更多 - 延伸您的在线社交和游戏生活,或者您的工作日!
施耐德电气已推出了高容量、高效率外部电池组的APC移动电源包系列。 APC移动电源包设计用以为所有智能手机和平板电脑或可使用USB电缆充电的任何设备进行移动充电。 新的重量较轻的外部电池可以使更大范围的app使用更长的时间,包括使用位置服务和GPS的能量耗用较大的应用。
施耐德电气香港和澳门区负责IT业务的副总裁Jonathan Chiu说,“我们都会有需要电池续航时间更长的情况,可能是在家中,或者在旅行或工作中。 APC移动电源包的设计旨在确保我们可以在需要的时候能够使用app,这可能以为着要能够下载电子邮件和文档,使用推特,访问游戏账号或在节日时上传图片或视频。 APC移动电源包意味着您无须因为您的设备有较大的高分辨率屏幕而时刻警惕地看着电池电量指示。”
APC移动电源包外部电池组有两种规格:M5(5000mAh)和M10(10,000mAh)。 较小的M5重142g,尺寸为108mm x 65mm x 15mm,其充满后的能量足以对普通的智能手机充电两次。 M5重243g,尺寸为147mm x 89mm x 14mm,可供平板电脑完整充电一次,或对智能手机充电4次。
APC移动电源包采用具备现代气息的高光泽度白色或黑色外表,与当今时尚的智能设备十分相配。 它们采用了可充电次数达到锂离子电池两倍的锂聚合物电池技术,可确保持续、可靠的使用寿命。 在其外部,APC移动电源包提供两个输出USB连接口,可对两个设备同时进行充电,还有一个4-LED电池容量指示器。
电池组采用一个配供的micro USB连接器充电;充电时间通常为4小时(M5)和8小时(M10)。 两种外部电池在储电方面均具有相当高的效率,可以放在笔记本电脑包、手包、背包及其他包内几周而没有显著的能量损耗。 当被使用时,APC移动电源包可以可靠地保障您的设备正常运行。 M5和M10在工作时是取代市电电源对设备的内部电池进行充电。
施耐德电气还有内置的重要保护功能,用以确保APC移动电源包的长时间安全工作。 Jonathan继续讲到,“市场上许多低成本外置电池均没有旨在防止过充、过放或过热等常见问题的控制电路。 这些情况可能造成电池过早劣化、过热,甚至在极端情况下会完全熔化。 APC移动电源包的保护电路模块(PCM)可防止因上述所有情况及电池单元过流、USB过载或短路和超低隐藏电流而引起的问题。”
关于施耐德电气
作为在100多个国家开展业务的全球能源管理专业企业,施耐德电气提供的集成化解决方案涉及多个市场领域,包括在电力公司及基础设施、工业和设备制造商、非住宅楼宇、数据中心和网络以及住宅领域居于领导地位。 聚焦于使能源安全、可靠、高效、多产且绿色,集团的150,000多名员工通过积极致力于帮助个人和机构最充分地利用能源,在2013年实现销售额达240亿欧元。
www.schneider-electric.com