- 视频采集和机柜权限访问控制的组合可帮助企业和IT管理者保护边缘数据中心的合规性和安全性
- 仅在单个IP地址下游的扩展安全和环境监控降低了复杂性并加快了安装速度
2019年3月11日——全球能效管理与自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气隆重发布新一代NetBotz®监控管理系统。全新的NetBotz监控管理系统将为整个IT行业带来焕然一新的监控、管理和管控解决方案。NetBotz机架安装监视器750(NBRK0750)和NetBotz摄像头165(NBPD0165)现已上市,NetBotz壁挂式安装监视器755将会在今年夏天上市。
施耐德电气推出新一代NetBotz拥有强大的新软件平台和简化的传感器管理,作为防范IT停机的第一道防线——新一代NetBotz宛如黑暗中的“第三只眼”,时刻监控数据中心安全,防止风险出现。近年来,在数十亿物联网设备和5G网络这两股力量的推动下,计算工作负载持续迁移:先是从本地数据中心迁移到云,现在日益从云数据中心迁移到更靠近所处理的数据源的“边缘”位置。然而边缘计算的增长正在将关键的IT设备推向非传统的场地,这些场地通常是环境恶劣、人流量高、缺乏数据中心级别安全性的环境。这增加了漏水、高温、高湿度,火灾或其他因素造成业务关键应用宕机的风险。
NetBotz监视器750是一套主动监控解决方案,旨在防范可能导致边缘网络和数据中心环境中IT基础设施宕机的环境威胁和未经授权的机柜访问风险。凭借其集成的传感器套件、机柜访问控制盒和全新165高清摄像头,NetBotz750通过基于用户自定义的阈值实现监测和灵活警报,为设施环境提供保障。作为EcoStruxure™全生命周期平台就绪的设备,新一代NetBotz可以在基于云的DCIM平台EcoStruxure IT上集中管理来自多个监控单元的警报和传感器数据。
据Infonetics Research统计,由于系统宕机,企业与组织每年损失近1亿美元。故意入侵或恶意访问等事故不仅威胁到系统的可用性,而且可能使企业蒙受代价高昂的违规损失。如何降低业务的宕机风险确保边缘计算的正常运行成为时下关注的重要课题。
“在IT设备日渐完备的今天,人们往往容易忽视环境对于设备的重要影响,”施耐德电气机柜级系统及NetBotz部门副总裁Ron Catanzaro表示。“随着边缘网络的普及,IT设备经常被部署到人流量高、不可预测的非常规环境中,因此引入传感、监控和机柜访问权限管理等技术至关重要。新一代的NetBotz是IT设备在高度专业化环境中保证安全的不二之选。”
基于当前NetBotz产品套件的一流安全和环境监控,下一代产品系列的功能包括:- 集成监控、传感和机柜权限访问控制,只需一个IP地址,简化了管理并加快了安装速度;
- 新型高分辨率,支持低照度的摄像头增强了设备所提供的可视性,以缓解边缘数据中心遭受的种种安全威胁;
- 基于检测活动(如开机柜门等)并报警的视频捕获功能降低了监控录像管理的难度;
- 机柜权限访问控制和监控捕获的结合提供了强大的跟踪能力,帮助企业保持与各种数据标准机构的合规性;
- 对无线传感器的原生支持加快了安装速度,消除了环境监控通常所需的刚性布线基础设施。
同时,新一代Netbotz引入了强大的网页版用户管理平台、支持低照度的高清摄像头,仅使用一个IP即可进行广泛监控,因此,在单机架边缘网络或大型数据中心,新一代Netbotz都可以作为一流的IT环境保护方案。
该产品的发布极大地简化了NetBotz产品组合和产品本身,也吹响了2019年施耐德电气创新奋斗的号角,另外,Netbotz壁挂式安装监视器755将会在今年夏天与大家正式见面,敬请关注。
关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。更多信息,请登录:https://www.schneider-electric.cn