- 绿山投资3150万欧元,将其位于挪威斯塔万格和泰勒马克的数据中心容量提升了35兆瓦。
- 集成解决方案包括施耐德电气预制数据中心功率和制冷组件(配备低压和中等电压开关装置)
- 选择施耐德电气可确保在6个月内完成部署
绿山专门为全球高标准高要求企业和批发商提供高端数据中心服务。其备受赞誉的设施已获得国际正常运行时间协会三级认证,同时采用100%可再生水力发电,以实现高效率、零二氧化碳排放运行和制冷流程。现有客户包括银行、能源企业、云和IT服务提供商、政府机构以及大型企业等。 “绿山处于快速发展当中,因此我们将对伦讷斯岛和尤坎两个城市的数据中心进行重点投资,”绿山公司首席战略官Svein Atle Hagaseth说道。“为满足客户的特定需求,我们需要在线快速为新数据中心扩容。基于以往的合作经验,我们自然会选择与施耐德电气再合作,以加快该项目的进程。”
该阶段式项目的第一部分及较大型预制数据中心投资预计2019年4月1日在尤坎启动。除提供数据中心功率和制冷元件外,施耐德电气还将提供技术(或“白区”)空间,以及配电设备和中等电压和低压开关装置。
施耐德电气北欧区IT部门副总裁Charlie Timmerman说:“我们很高兴与绿山扩展我们之间的合作关系,选择施耐德电气助力其扩大两个主要数据中心的容量。这一成就得益于一支优秀团队的努力,即源于我们能源与IT部门的数据中心专家团队的精诚合作。”
基础设施要完成容量升级,需要多达15个先进的施耐德电气数据中心功率和制冷组件。预先设计的预制化组件方法已相当成熟,其优势包括工厂集成和测试以简化并加速现场安装,同时确保运行更具预见性和可靠性。在施耐德电气的巴塞罗那制造工厂,集装箱化的解决方案正在建造当中,并在之后通过陆路完成交付。
绿山已经历了不同凡响的一年,客户基础正在不断扩大。由于大部分的业务增长来自跨国企业客户,因此绿山已获得其所有战略细分市场中现有及新的客户业务,包括云和服务提供商、HPC和企业与公共终端用户。施耐德电气参与的该投资项目将有助于绿山满足当下以及未来的客户需求。
挪威政府新的数据中心策略明确表示,跨国企业将得到具有说服力的商业案例的支持,包括低成本可再生能源和具有前瞻性的监管者。该新策略结合低运行成本、高质量以及通过模块创建快速进入市场模式等特点,鼓励企业将其在挪威的数据中心与绿山进行整合。
施耐德电气具有强大的记录追踪能力,有助于推动从医院、机场到制造工厂和数据中心等主要建筑方面的创新。绿山不仅能够充分利用自然制冷技术和可再生水力发电,而且通过在最初构建和后续升级中采用施耐德电气解决方案,能够提高其基础设施的效率,同时降低数据中心中存在的风险。
Charlie Timmermann总结道:“如此大规模的项目是两个开创性组织机构共同合作所取得的结果,确保在不影响正常运行时间的情况下能够同时满足质量和环保标准。”
更多信息,请访问https://www.schneider-electric.com 或者https://greenmountain.no/
关于绿山
绿山是一家数据中心企业,专门为全球高标准高要求企业和批发商提供高端数据中心服务。目前,公司在挪威运营着两家数据中心,一家位于斯塔万格附近伦讷斯岛的DC1斯塔万格,另一家位于尤坎的DC2 泰勒马克。两个数据中心均获得国际正常运行时间协会设计和生产实施方面三级认证。现有客户包括银行,能源、云和IT服务提供商、政府机构以及大型企业。
确保客户对服务满意是我们开展业务的重要的目标。四年多来,数据中心服务始终确保在100%正常运营时间的情况下完成交付。我们对客户服务质量实施透明化,因为推动力是我们开展和提升业务的基础。公司获得ISO 27001信息安全管理认证,因此所提供的服务具有高级别的安全性。
数据中心通过一群充满热情、技术娴熟的工程师和服务管理人员提供相关运营。我们旨在成为市场中专业的数据中心运营商,通过专业知识和培训提高我们员工的技能。通过广泛采用自动化技术以及完善的基础设施实现高效运行,同时这些基础设施经过持续保养维修,具有高度自主性、卓越的容错和自修复能力。绿山已获ISO 9001质量管理认证。
我们的数据中心节能高效,采用100%可再生能源,同时在欧洲实行低能源价格,旨在打造全球环保的数据中心。同时,公司还获得ISO 14001环境管理认证。
关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。
更多信息,请登录:www.schneider-electric.com