2018年10月15日,中国北京——当今,三相中大功率UPS电源广泛应用于各大行业,尤其是数据中心与关键电源这两种场景。作为全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者,施耐德电气在长期的研究和市场推广中,早已洞察客户的需求,致力于不断提高三相中大功率UPS电源的可用性,引领了多种新的理念与创新,其中五大技术革新更是对行业发展至关重要。
首先是电气变换技术的运行模式革新。早期的三相UPS系统中往往使用逆变器优先运行模式(双变换)和后来的旁路优先运行模式(ECO模式)可用性都较低,所以,为了达到高可用性、高运行效率并满足负载要求,施耐德电气在2012年研发出了一种全新的模式并获得专利——超级旁路优先运行模式(E变换模式)。这种模式最大的优势是整流器和逆变器的功率器件流过的电流较小,元器件疲劳老化轻微,寿命延长。且逆变器一直在并联运行,系统可以0ms切换模式,整机效率也高达98.8%,可用性得到了大幅度提升。
实际上,大多数行业用户还是习惯于传统的逆变器优先运行模式,所以必须通过改进逆变器来提高可用性。通过研究场效应管和IGBT等功率器件的失效率曲线,研究人员意识到可以通过降低功率器件的承压并选择低耐压值的功率器件来改进逆变器。施耐德电气在2010年获得了四电平逆变器技术的专利,在功率器件的耐压值和电平数之间找到了合理的平衡,其承压为266V,远低于工频机的432V,不但提高了逆变器的可用性,还将UPS效率提高至96.5%。
除此之外,随着大型及超大型数据中心及半导体行业发展,新型物理架构的大功率并机系统应运而生。新型物理架构不同于普通的多台UPS直接并机的电气架构,它不仅简化了UPS系统,减少了外部配套的配电柜、开关和电缆,还拥有公用的1500KW静态旁路,有利于提高UPS系统可用性。此外,新型物理架构的并机系统采用模块化的设计,可根据用户需求增减功率柜,灵活性和适应性都得以提升。施耐德电气最早于2003年使用了该并机物理架构,并于2016年改良后将其运用到了单系统最大可达1500KW N+1的VX系列UPS产品上。
接下来便是对电池系统的改进。传统的普通铅酸蓄电池大约每3-4年更换一次,在三相大功率UPS系统10-12年的周期中,用户花在电池系统上的钱甚至超过UPS主机。而在电动汽车和储能行业的驱动下,2018年锂电池的成本已经降低到1.2-1.4元/wh,与普通铅酸蓄电池价格相差无几,因此锂电池在数据中心的应用成为重要的趋势。施耐德电气的UPS产品真正做到了兼容锂电池,相比于普通铅酸蓄电池,锂电池拥有快放、快充和循环寿命6000-10000次的特点。这样的特点特别适合大功率UPS系统短延时放电的场景,还可以每天进行多次充放电循环以配合峰谷计价,降低整个系统的运行成本。
最后值得一提的是云服务。由于行业用户对大功率UPS系统的快速恢复能力十分看重,施耐德电气推出了新型云服务。UPS系统可以直接连接到施耐德电气的云监控平台,熟悉产品的资深工程师24小时值班监控,可以提前处理潜在的故障风险,且能第一时间发现故障,并快速准确判断出故障所在,立即内部调动备件与工程师,让维修恢复过程缩短到4-24小时。新型云服务彻底改变了售后维修模式,提高了系统可用性和可维护性。
无论是电气变换技术、逆变器、并机系统的改进,还是电池系统和云服务的革新,都标志着三相中大功率UPS领域近十年来的飞速发展。作为行业领导者,施耐德电气将继续潜心研究,进一步深入理解客户需求,在实践中不断提高三相中大功率UPS系统的可用性、灵活性、适应性和可维护性, 创造更多不同的可能。
关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。
更多信息,请登录:https://www.schneider-electric.cn/