数据中心环境正在发生变化,未来的数据中心系统将是包括超大型集中式云数据中心1、区域边缘数据中心2以及小型本地边缘数据中心3的“混合”IT应用环境。
数据中心系统面临复杂的混合IT应用环境451 Research最新数据显示,预计到2019年,企业只有不到一半的IT负载将在内部IT环境中运行,一半以上将在外部IT环境中运行。同时,还将呈现以下趋势:
- 上文所述的3种新生数据中心力量正驱使着数据中心系统出现新的需求。各地都将出现更多的、大小不一的数据中心,带来了更多的管理需求和新的安全挑战。
- 我们将可以利用新技术(如大数据、云分析、人工智能等)解决许多问题,其中有一些问题已经存在很长时间,但此前无法用已有的技术解决。
- 在过去10年中,数据中心能效提高了80%,成本降低了50%。但如果不重新思考新的方法和新的技术,并接受更广泛的生态系统,就无法继续改进下去。
在近期另一项针对数据中心运营商和专业人士的全球研究项目中,451 Research揭示,在混合
IT环境下将面临如下挑战:
可视化——用户需要一个单一的窗口来了解基础设施所有的活动状态信息,包括资产状态、相关风险、应对方法、整体表现、行业动态等。
洞察力——运营和管理流程中如何做出日常决定,如何完成容量计划,如何规划和执行工作流程,以及哪些KPI对于运行数据中心和最终业务是有用的。对于托管数据中心服务供应商,还可能涉及到如何对租户进行收费,并跟踪总容量的使用情况以及剩余容量的情况。
开阔的视野——如何确定最佳托管虚拟环境的位置,以及判断是否应该采用私有数据中心,或是放在云端或采用托管服务。无论是在财务效率、数据隐私、可扩展性方面,还是在风险方面,这都将是一个非常复杂的决定。成本显然是一个很大的因素,而财务计算并不容易——在这里需要的是基于事实的决策,而不是靠猜测、直觉,或跟风去做决定。
与此同时,对于国际化的互联网或托管数据中心业主,他们面临的挑战还包括:
- 随着业务的不断扩大,需要确保从系统架构到终端用户所报告的一切都必须实现所有机房保持一致,这一点至关重要。
- 对于客户来说,宕机是不可接受的,快速反应对客户满意度至关重要。
- 新数据中心建设正在如火如荼地进行,因此需要完美的执行;所有安装必须是标准且全球统一的。
- 客户正在寻求更多的信息,并根据这些信息采取行动。
不幸的是,数据中心管理又是一件非常复杂的事情
从本质上来讲,数据中心是非常复杂的系统,因为需要管理电力和制冷基础设施与IT设备的交互,同时最小化总运行成本。对于数据中心持续运行并最小化停机时间的需求持续增加。当出现问题时,我们期望管理系统提供必要的关键信息以解决此问题,并分析根本原因以防止再次发生。
可以发现,这个行业已经演变成两种数据中心管理方法。一种方法是利用“特定领域”系统进行电源、冷却和白区的管理。第二种方法更为“本土”,其中基于SCADA类型的系统被定制化编程以履行管理职责。每种方法都有其优点和缺点,然而,我们相信这两种方法在未来都将面临局限性,并将需要新方法对其加以解决,以充分发挥基于云的工具和大数据分析的潜力。
施耐德电气EcoStruxure IT:基于物联网的、开放的、可互操作的系统架构和平台
EcoStruxure IT是施耐德电气所开发的开放的、可互操作的、基于物联网的系统架构与平台,可为客户提供在安全性、可靠性、效率、可持续性和互联互通方面的更高价值。并通过利用先进的物联网、移动、传感、云、分析和网络安全等技术的发展,实现在互联互通的产品、边缘控制,以及应用、分析与服务三个层面的全面创新。
互联互通的产品是物联网智能运行的基础,施耐德电气的第一信念是以创新为核心,生产伟大的互联互通的产品。EcoStruxure IT在互联互通的产品层,从数据中心和周围建筑的各种连接传感器和众多供应商设备(UPS、PDU、配电和制冷系统等)收集数据。在边缘控制层,无论是楼宇系统,还是在IT系统或配电系统,EcoStruxure IT可使客户实现本地控制和监测,并本地自主地对任何警报进行监测并采取行动。在应用、分析与服务层,EcoStruxure IT通过分析数据,使用人工智能提取信息,为预防性维护、能源效率和其他工作,提供可执行的情报信息。
通过在应用、分析和服务层采取人工智能方法,来推动最高水平的可用性和效率——实现这一目标的途径将从构建基于云的最大的数据资源池开始。由互联互通的设备产生的数据资源池越大,分析就越精确。EcoStruxure IT还支持定制化的解决方案,为监测和控制其设施提供了一种有效、一致的方法。
即使数据中心所有者采用各种设备和软件平台,EcoStruxure IT都能够读取所有健康和状态的数据。然后,数据中心所有者可以与客户共享这些数据。
在澳大利亚,施耐德电气与Pulse Data Centre合作共建的大型托管数据中心项目,是施耐德电气基于EcoStruxure IT架构,在集中式大型数据中心领域的重要实践。在互联互通的产品层面充分运用了高效的气流管理系统以及锂电池储能技术,以及模块化产品。施耐德电气通过为客户提供一套经过优化的,集成式模块化解决方案,有效降低了制冷损耗和能源成本,并确保了设备100%正常运行。此外,Pulse Data Centre还采用了施耐德电气楼宇监控系统、电力监控系统、DCIM软件套件,以及基于云端的远程监控专家服务,实现了高效管理和绿色运营,并成为澳大利亚首个取得Uptime Tier3认证的数据中心。
综上所述,IT大环境趋势给数据中心运营商及国际化互联网公司带来了更多挑战。通过EcoStruxure架构和平台,施耐德电气将可以为客户整体业务提供高可用性、高效的产品和服务,通过预测分析和可操作的智能驱动更多价值,优化业务,最终实现数据中心或IT机房基础设施的可用性和运用效率的持续优化。
关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。
更多信息,请登录:https://www.schneider-electric.cn
___________________________________________
1 超大型集中式云数据中心:其特征是超大规模计算和冷数据的存储。
2 区域边缘数据中心:由更接近用户的大型计算和存储组成。
3 小型本地边缘数据中心:具有较小计算和存储资产,这些资产非常接近使用数据的分支机构或零售商店。